查看: 3644  |  回复: 4
【求助】自己画的ESP32-WROOM-32板子不工作
zening
1
主题
1
回复
发表于2021-05-12 18:26:16 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

  


新手上路,设计了一块基于ESP32-WROOM-32模块的开发板。模块中已经有烧录好的程序(用烧录卡座测试过了,在卡座上正常工作),正常状态下上电后会和手机进行BLE通信,但是上电后模块没有正常工作(手机搜不到BLE信号)。电表测试模块的VCC、EN引脚均有3.3V电压,上电时BOOT引脚也正常拉高。不知道是不是模块的外围电路画错了?求大佬解答

阿泽321
1
主题
2
回复
发表于2023-06-15 09:18:17   |  显示全部楼层
4#
不了解乐鑫芯片,不过正常来说,有WIFI还有蓝牙的模块,你供电用一个最高100mA的LDO供电肯定是不够的