查看:
2357
|
回复:
5
|
【求助】type-c接口异常积热,求助
|
恏吢眼丶奻秂
1
主题
3
回复 |
发表于2021-06-13 14:04:22
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
如图,是一个设备的原理验证电路,所以有一些跨线电阻; 原理图分别是type-c接线,tp5400充放一体锂电池芯片,实际线路,引脚积热碳化情况; 实测是PCB引脚下方积热,引起碳化,拆掉的type-c母口完好无损; 嘉立创打2层板,打来的5张板子原样烧了3个; 后面的电路是32u4带9个ws2812b,亮度25%,tp5400出口电流40mA,无其它电路; 外部5V输入和tp5400的Vout完全隔离; 然而这个type-c接口焊点下面的板层积热烧了,并且都是烧的同一侧,就是pcb图中右侧的那个; 用刀片撬开右侧VCC引脚不焊接,左侧没有积热问题; 求助这个电路哪里有问题?
|
长空
3
主题
43
回复 |
发表于2021-06-15 09:06:23
|
显示全部楼层
3#
板子看样子没有洗。
|
|