查看: 5708  |  回复: 7
如何快速清理AD软件产生的垃圾文件

主题

回复
发表于2021-06-14 12:59:58 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

     众所周知,AD和Protel软件使用过程中,自动产生很多备份文件和垃圾文件,这些文件大部分在设计文档的Project或History目录下,尤其是History下,保持了大量的设计过程自动备份文件。这些文件主要价值是用于工作过程电脑突然宕机,可以到History目录下找到最近时间一版备份文件,将之恢复使用,减少因停电或电脑宕机导致的设计档损坏二又要重复设计一遍的问题。但时间久了日积月累下来该目录的文件会占用大量的磁盘空间,即占用资源又不方便资料备份。手工逐个文件删除清理的效率低下又费时费力,那么有没有一款可以快速自动清理软件产生的垃圾文件的工具呢?答案是肯定的。

    下面介绍个简单的方法,可以快速清理AD产生的垃圾文件。 AD软件常用的文件后缀格式如下图:

 

    从上面可看到,常用有存档价格的文件就几种,当一个PCB工程设计完毕归档后,只要保留关键的设计源文件,其他的是可以清理掉即可。

    所以新建一个.txt文本文件,按下图将下列语句指令复制拷贝到文本内即可,注意del和for后面有个空格别漏了。

 

      然后保存文件,将刚刚建立的这个.TXT文件改成“AD软件产生的垃圾文件清理.bat”批处理文件。拷贝这个文件到你要清理的目录下,双击改文件就自动完成清理啦。建议对已经设计完成的项目都清理一下,会清除很多硬盘空间。


     该文件可对当前文件夹下的子文件夹也一并清理,所以如果想省事,可以直接放在D盘根目录下运行一次即可, 清理完是不是发现硬盘的剩余空间变多了?温馨提示:仅建议放在工作设计文件夹下操作,尤其不要放在C盘根目录下运行哦,可能会清除Windows的临时文件导致系统崩溃。


     觉得好用,请点赞支持下吧。 不会做批处理文件的同学,请跟帖留下邮箱,我可以发已做好的文件给你直接用即可。



主题

回复
发表于2021-09-03 15:44:24   |  显示全部楼层
2#
兄弟,麻烦给一份成功的文件,自己做的不成功,谢谢,邮箱918321271@qq.com