查看: 4872  |  回复: 3
,可替代 ST,GD ,雅特力,不缺货,不缺货
MH1903
1
主题
2
回复
发表于2021-06-19 16:18:16 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

今年全球遇上了芯片史上百年难得一遇的缺芯大行情,我司做为国民企业,所以芯片按原价出售,绝对真实。

台积电流片,华天,长电 全年包线封测,合不合适大家就看各自的产品,算是给国人谋福利吧,推荐的产品都不缺货。


MH1903    RAM 1MB/ 1MB flash. 集成丰富资源,出货量大。M4安全核      

MH1903S  RAM  640K、4MB FLASH.

MH2020C  RAM 64K/ 512k  flash 通用MCU    M3

MH1902T  RAM 128K/1MB flash, 通用MCU.   M3

MH1608D  NFC非接芯片

8200H        蓝牙双模芯片    BLE :30K SPP:70K

8100           蓝牙BLE芯片     BLE :60K

国产芯片的引领者:广泛应用于:微型打印机,指纹模组,红外触摸屏控制器,扫码枪接触器,净水器,烟雾报警器,安全加密等 电子产品。

兆讯恒达科技股份有限公司  

国产性价比第二,PIN TO  PIN  ST32F103系列,有兴趣可以私聊。

个人邮箱:929463015@qq.com   我会第一时间回复



Echo
35
主题
536
回复
发表于2021-06-20 07:58:35   |  显示全部楼层
3#
看起来国产前两名是GD32,AT32
ECHO Studio http://www.uimeter.com