查看: 9112  |  回复: 9
电池分析系统-进度更新
电子人
3
主题
3
回复
发表于2016-10-03 17:53:48 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

国庆出去玩了几天,回来开工,准备先画份原理图。晚上上传。


原理图完成了数目转换部分。先上传给大家看看。


这个不是最终的原理图,画完PCB可能还要检查了,这个板子集成的东西比较多。不惜成本打造高档仪表。

他包含了以下部分。

1.集成TF数据采集。

2.集成网络系统采集。

3.集成高档的U-BLOX GPS时间同步。

4.集成高档的SHT系列高档温湿度计。

5.集成TI 的低噪声,24bit ADC转换器(目前是我测试最好的,有好的可以推荐下)。

6.集成ADI高稳定性基准源。

7.集成MPS的锂电池快充方案。

8.采用低成本的迪文液晶显示。

这个产品用途有很多。

1.可以做一个高精度的永远不用校准的时钟。

2.加模拟扩展板,可以做电压表,电流表,温度计等等。

3.可以网络数据采集系统。

4.可以做个温湿度计。

5.可以做个移动充电宝用。

6.其他功能大家想想吧。。。。。


 

 

电池分析系统

1、作品简介 

            前段时间买了淘宝上的锂电池,感觉质量不是很好,想做个放电和充电检测的仪器,分析下电池的实际容量,顺便可以可以当电压表和功率计用。

            打算支持SD卡录制放电曲线,可以在EXCEL上生成放电曲线,图形化显示。

            之前项目有剩U-BLOX的GPS模块,想想放着落灰,不如画在板子上当个时钟用。所以添加了GPS模块,可以支持时间相位采样。

            以为自己用,没打算批量,想想要用高精度的IC提高测试精度。所以就选了之前用过的ADS1256,这个之前测试在4HZ下,稳定性比较好,几乎数据不飘动,要是加快采样率,就需要屏蔽一些噪声位,还是不错的。

            做好以后大家可以拿去分析各种电池的实际容量,来鉴别次品电池。


2、作品亮点

采用了的24BIT ADC,在测试精度上有了保障,高稳定性基准源,减少了数据的飘动。和一般仪器一样集成了温度湿度传感器,以说明测试环境。

3、系统构架图

 


4、原理图

battery_analysis.rar

 



5、材料清单

            BOM_battery_analysis.rar

            材料比较多,上传了BOM,大家自己看吧。大部分都可以在立创买到。我也差不多都是在立创买的。

6、PCB实物图

以下是PCB源文件

PCB_battery_analysis.rar

以下是焊好的图片。

 

昨天刚焊接完成,今天起开始测试各部分硬件。预计在一周内就可以使用了。