查看: 788  |  回复: 0
是德34921T采集器
深圳仪信电子
428
主题
0
回复
发表于2021-07-02 21:22:25 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

是德34921T采集器 主要特性与技术指标JIANG·         高速USB 2.0(480 MBit/s)符合TMC 488.2标准

·         可独立运行或作为模块化设备进行运行

·         高性能

·         16位分辨率

·         64个SE/32个DI通道

·         采样率高达500kSa/s

·         2个模拟输出通道

·         1 MSa/s模拟输出更新速率描述U2356A是一款高密度USB模块化多功能数据采集设备,提供64个SE/32个DI通道、16比特分辨率以及高达500 kSa/s的单一通道采样率。它使用通用而非专有标准的高速USB 2.0接口,不仅容易连接,而且借助其即插即用特性,使用户能够轻松快捷地设置和配置其测试。除了容易使用之外,它还捆绑提供了Keysight Modular Instruments Measurement Manager软件,以快速设置和进行数据记录。

U2356A可独立运行或作为模块化设备运行,当与Keysight U2700A系列USB模块化仪器机箱结合使用时,可以扩展至多达384个通道。U2356A兼容多种应用软件开发环境,例如Keysight VEE、NI LabVIEW和Microsoft® Visual Studio®,为用户提供了更多的灵活性。

谭S 135-1007-5188(微信同号)


技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)


电 话:0755-21502766

传 真:0755-21502722


客 服QQ:53540923