查看: 4602  |  回复: 8
关于专业版网络名的问题
windwolf
14
主题
30
回复
发表于2021-07-17 13:06:09 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

1. 如果为一条线添加两个网络名? 

2. 目前增加网络名的操作很麻烦, 鼠标选中->鼠标移到右边点名称的文本框->写名称, 网络多的时候很费时间, 能否直接双击导线直接跳出文本框填写? (类似修改网络名的操作)

3. 批量修改网络名的功能默认是从左到右, 从上到下, 对于引脚是从右到左, 从下到上, 或者顺时针或者逆时针排列的, 只能一个个改, 对于并行通信的元件十分痛苦. 能否增加按选择顺序排列的选项?

4. 目前的批量选择模式是完全包含在选择框中的选中, 能否增加类似kicad的任何一部分包含在选择框中的选中? 这个特性配合3, 会大大提高效率


另外, 能否说明一下专业版中去掉网络标签功能的原因?

---

PS: 我发现问题4有个解决方案. 从左往右拉框选择是"包含所有", 而从右往左拉框选择则是"包含任何"!!  我不知道这个是无意之举还是有意为之, 无论怎样, 请保留这个特性, 并且在教程中明确说明!! 这是个十分有创意, 且高效的选择操作模式~~


windwolf
14
主题
30
回复
发表于2021-07-17 15:50:51   |  显示全部楼层
4#
发表于2021-07-17 15:03:53  3# 你23的问题,应该用总线的功能。先给总线起一个名字A[1:8]然后每拉一个线到总线,自动命名。这个才是正确的用法从左到右...

我原先的顺序是先写网络名再拉总线,反过来操作确实可以解决2,3的问题,谢谢。


选择部分的文档是这里吗?

 

我在文档里没找到您说的部分,麻烦发一下链接。


windwolf
14
主题
30
回复
发表于2021-08-01 00:01:09   |  显示全部楼层
6#
发表于2021-07-17 14:43:02  2# 1.为什么一条导线要添加2个网络名?2.3.这边记录下4.查找选择可以模糊选择
  类似开发板这类, 引脚既有复用又要引出的场景, 引出的网络适合用端口名, 复用的网络适合用功能名. 专业版中可以用短接符处理, 但一条导线两个网络名显然更加直观, 更加不占空间.
windwolf
14
主题
30
回复
发表于2021-08-01 00:07:54   |  显示全部楼层
7#
此外, 强烈要求器件和文字采用不同的吸附网格尺寸, 比如器件吸附网格0.1, 文字类的可以设置成0.5或者0.01, 不然排版太难了. 现在要排的美观只能先切换到0.1, 把器件排好, 然后切换到0.05,0.01排文字, 操作十分繁琐.