查看:
13588
回复: 14 |
立创EDA优化与卡顿问题
|
MFIYM
4
主题
6
回复 |
发表于2021-07-31 17:21:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
立创EDA的简单让初学者非常容易入手,可以专心学习PCB设计而不是学习软件操作。不得不说等你学会AD使用,别人已经用立创EDA画出板子了。 立创EDA平台好,现成元件库,元器件数量可查,制造PCB,整个流程包完,这对新手及其方便,不用东奔西跑。 但是,EDA现在还有待提升,我就是新手,画了个10*10四层板太卡了,拖动起来一卡一卡不流畅,画线一卡一卡延时大。我测试了AD与LCEDA,完全相同的板子,AD拖动占CPU 30%,LCEDA拖动占CPU 50%。用了LCEDA之后还真不想学习AD了,但是目前LCEDA体验不好太卡了,画简单的板子倒还行。 建议:下一代EDA能不能用可执行代码方式开发,即C++机器码,而不是JAVA这种解释性语言,同时深入优化。 |
johnnyXie
0
主题
1
回复 |
发表于2022-02-24 15:19:29
|
显示全部楼层
6#
我画个 原理图都卡的不行.一共才10几个原件. 专业版,为啥啊
|
|