查看: 13590
回复: 14
立创EDA优化与卡顿问题
MFIYM
4
主题
6
回复
发表于2021-07-31 17:21:40 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

立创EDA的简单让初学者非常容易入手,可以专心学习PCB设计而不是学习软件操作。不得不说等你学会AD使用,别人已经用立创EDA画出板子了。

立创EDA平台好,现成元件库,元器件数量可查,制造PCB,整个流程包完,这对新手及其方便,不用东奔西跑。

但是,EDA现在还有待提升,我就是新手,画了个10*10四层板太卡了,拖动起来一卡一卡不流畅,画线一卡一卡延时大。我测试了AD与LCEDA,完全相同的板子,AD拖动占CPU 30%,LCEDA拖动占CPU 50%。用了LCEDA之后还真不想学习AD了,但是目前LCEDA体验不好太卡了,画简单的板子倒还行。

建议:下一代EDA能不能用可执行代码方式开发,即C++机器码,而不是JAVA这种解释性语言,同时深入优化。

立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2021-08-02 09:30:08   |  显示全部楼层
3#

标准版目前的引擎是支持不了这么大的文件,请使用专业版


优化方法:

1、在工具 - 设计规则,关闭实时DRC。

2、在设置 - PCB设置,关闭自动添加泪滴。

3、在设置 - PCB设置,关闭鼠标移动到导线上高亮网络。

4、在设置 - PCB设置,关闭旋转器件时导线跟随功能。

5、在设置 - PCB设置,关闭自动重建内电层。内层使用铺铜代替内电层。

6、在设置 - PCB设置,把画布缩放设置为速度优先。

7、在层与工具 - 隐藏飞线层,隐藏之后再移动器件。

8、检查有很多焊盘的封装,焊盘是否是多边形焊盘(以前导入AD的库可能存在),是的话要把焊盘改为矩形或长圆形。

9、PCB里面的器件最好不要超过300,焊盘和过孔总数不超过1500。

10、如果设置了网络颜色,需要取消网络颜色。



技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2022-02-24 19:00:18   |  显示全部楼层
8#
发表于2022-02-24 15:19:29  6# 我画个原理图都卡的不行.一共才10几个原件.专业版,为啥啊
如果是客户端,升级到最新版,重新下载 https://lceda.cn/page/download
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台