查看: 13592
回复: 14
立创EDA优化与卡顿问题
MFIYM
4
主题
6
回复
发表于2021-07-31 17:21:40 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

立创EDA的简单让初学者非常容易入手,可以专心学习PCB设计而不是学习软件操作。不得不说等你学会AD使用,别人已经用立创EDA画出板子了。

立创EDA平台好,现成元件库,元器件数量可查,制造PCB,整个流程包完,这对新手及其方便,不用东奔西跑。

但是,EDA现在还有待提升,我就是新手,画了个10*10四层板太卡了,拖动起来一卡一卡不流畅,画线一卡一卡延时大。我测试了AD与LCEDA,完全相同的板子,AD拖动占CPU 30%,LCEDA拖动占CPU 50%。用了LCEDA之后还真不想学习AD了,但是目前LCEDA体验不好太卡了,画简单的板子倒还行。

建议:下一代EDA能不能用可执行代码方式开发,即C++机器码,而不是JAVA这种解释性语言,同时深入优化。

重庆枫叶
0
主题
1
回复
发表于2022-03-06 13:24:00   |  显示全部楼层
15#

我前几天第一次画4层板,也遇到这个问题,咨询客服是标准版内电层的BUG,让我用网页版或者专业版,问题是我MAC,没有专业版给下载。网页版那就更慢了。

经过测试,最终用曲线救国的方式暂时解决了,我是把内电层先设置成信号层,然后速度立马就正常了,开始画板,最终等都画好了,再给内电层铺铜,网络选GND。希望立创尽快更新标准版,或者专业版的MAC版本。