查看: 13586
回复: 14
立创EDA优化与卡顿问题
MFIYM
4
主题
6
回复
发表于2021-07-31 17:21:40 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

立创EDA的简单让初学者非常容易入手,可以专心学习PCB设计而不是学习软件操作。不得不说等你学会AD使用,别人已经用立创EDA画出板子了。

立创EDA平台好,现成元件库,元器件数量可查,制造PCB,整个流程包完,这对新手及其方便,不用东奔西跑。

但是,EDA现在还有待提升,我就是新手,画了个10*10四层板太卡了,拖动起来一卡一卡不流畅,画线一卡一卡延时大。我测试了AD与LCEDA,完全相同的板子,AD拖动占CPU 30%,LCEDA拖动占CPU 50%。用了LCEDA之后还真不想学习AD了,但是目前LCEDA体验不好太卡了,画简单的板子倒还行。

建议:下一代EDA能不能用可执行代码方式开发,即C++机器码,而不是JAVA这种解释性语言,同时深入优化。

我们都懂的
1
主题
2
回复
发表于2022-02-25 12:03:01   |  显示全部楼层
9#
画原理图也太卡了,一个图纸几百个元器件,拖动复制上面的延迟都很高。感觉到时候画PCB的时候应该会更卡。。

体验不是特别好