查看: 3618  |  回复: 3
立创EDA客户端可以使用专业版吗?

主题

回复
发表于2021-08-19 18:39:24 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

如题,就是想问如何能将立创客户端的标准版转成专业版。因为个人感觉就是用网页画PCB的时候有些用客户端软件的习惯老是带不过来,而且立创也已经提供了客户端了,为啥就不能吧标准版转成专业版呢?要是也有我没发现那请大大们告诉我要怎么弄,我是真没找到。

而且我们公司可以接受使用离线的网络编辑器,但是不能接受把公司的项目上传到别的服务器去,像这种情况其实也该考虑吧。。。。


主题

回复
发表于2021-08-25 16:12:42   |  显示全部楼层
3#
发表于2021-08-20 08:58:33  2# 在做了,完成度50%
请问现阶段有考虑开发多线的等长调整的想法吗,现在要做等长太痛苦了还得一根一根的看然后算能不能像ad里那样可以直接选中要做等长的飞线然后同时进行差分和等长的调整,或者就是可以选中多根线统一进行等长调整。还有就是立创eda的脚本问题,现阶段有考虑过开放出一些相应的接口函数和规约吗?以及一些基础的脚本结构之类的方便我们根据自己需要设计脚本,还有脚本论坛也方便脚本的下载使用交流(这个码云开源也可以,就是不放便交流),一些好的脚本你们也可以整合到eda里变相减少了你们那边的开发量嘛。。。。