查看:
3646
|
回复:
2
|
HDMI信号1分2分配器芯片MS9332芯片介绍
|
赵S528
31
主题
1
回复 |
发表于2021-08-23 18:04:37
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
MS9332是款最高信号速率可达3Gbps的HDMI信号1分2分配器芯片。 在3Gbps的速率下,MS9332可以支持到4K@30Hz分辨率的HDMI输入信号。 同时可以支持10/12/16位的色深。 HDMI$输 入端的时钟与数据恢复功能可以自适应不同长度不同质量的线材,使得在高速率下传输的TMDS信号始终具有最佳性能。 HDMI输出端具有信号预加重功能,可以支持长线传输。 MS9332集成内部EDID RAM和HDCP KEYRAM.
|
cxfen
0
主题
1
回复 |
发表于2021-11-12 14:59:28
|
显示全部楼层
2#
需要外挂MCU不?
|
|