查看: 2945  |  回复: 7
RC522国产替代其实只需要这样操作,NFC近场通信就完成了
飞奔的马
16
主题
12
回复
发表于2021-08-26 21:20:49 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
DS522产品资料.zip 

一直在用MFRC522,但是自从去年底开始,这芯片疯狂涨价,现在价格都上天了,在老板的强压下,无奈地走上寻找替代料的苦逼生涯。。。

原本以为又要经历漫长的选型。。。无穷尽的老化测试过程,真是想想都悲催0 . 0

但是事情峰回路转了!!!

 真是幸运到了,谁也挡不住,我很幸运地选中一款国产RC522替代料--DS522,我上面所担心的替换测试环节,它真真真的消失了!我不需要这么痛苦!


DS522软硬件直接兼容RC522,一致的QFN32封装,甚至软件都是共用的,无需做任何更改就能直接完全替换,在国产芯片替代的潮流中,这太舒服了!要知道现在MFRC522的价格都已经涨上天去了。

作为经典的13.56M读卡芯片,我多年一直沿用,性能也很稳定,但无奈太贵了,而现在我基本可以认为RC522完成历史使命了,而完美兼容RC522的DS522基本是碾压式地完胜前者。

 在兼容的同时,DS522还兼容SI014443 A/B协议,哈哈,有时候一些特定需求刷身份证的需求,也能顺便解决了。

 我说一下DS522这颗芯片的基本测试结果吧,不过都跟RC522一直的- -

1. 直接从RC522板子换上去测试,距离是5cm,经过调试匹配后,在6-6.5CM(我的线圈属于比较正常的大小,极端的兄弟们别抬杠哈);

2. 功耗跟RC522一致;

3. 老化测试也通过了,没什么问题。


以上是我实测的情况,有需要交流的兄弟们可以沟通


附上DS522资料,我算够良心了吧,哈哈

水上漂老张
13
主题
191
回复
发表于2022-03-18 19:09:48   |  显示全部楼层
6#
感觉广告不错
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233