查看:
2701
|
回复:
3
|
SL3038 150V恒压芯片 60V 72V 90V开关型降压IC 外置MOS管
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2021-09-08 14:11:51
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1.方案名称:150V降压恒压IC 12v 5A大电流 2.方案品牌:森利威尔电子有限公司 3.方案规格:SOP-8 4.方案简介:SL3038 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电 压可超过150V。SL 3038 具有低待机功 耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调 整率和负载调整率等特性。支持大电流输 出,输出电流可高达5A 以上。 SL3038 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出 恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压 电阻可设置输出恒压值。 SL3038 采用固定频率的PWM控制 方式,典型开关频率为140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高的转换效 率。 SL3038 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。 5.方案特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 内置VDD稳压管 6.方按应用: 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车
|
上海钜富物联网
5
主题
37
回复 |
发表于2021-09-16 13:52:37
|
显示全部楼层
3#
3038 我用过 比较可靠,
|
|