查看: 11406
回复: 9
立创贴片DCDC分压电阻、运放分压电阻计算器
ndtc
27
主题
21
回复
发表于2021-09-10 13:35:19 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

DC-DC设计或可调压LDO设计必备!如果设计指定倍数的放大电路或者滤波器也可以试用。

立创EDA、立创PCB和立创贴片以及立创商城现在在电子设计、生产中扮演者重要的角色,几乎可以为极客、创客和电子科技公司提供一站式的服务。

在立创加工生产电路板时,电路上往往会需要DC-DC或者可调LDO,这个时候就需要用分压电阻来反馈预定的电压到参考电压。

为了获得适当的分压电阻,一种简单的策略是用可调电阻来实现任意电阻分压。但是可调电阻不仅价格昂贵,而且故障率较高,不适合用于生产环境的电路板设计。

另一种方法则是通过固定阻值的电阻分压产生。固定阻值的电阻值按照 IEC(International Electrotechnical Commission) 60063 numbers规范,只有有限的阻值可以选择,而且这些阻值还不一定都在立创贴片的贴片库里。

 

 

在我的笔记本电脑上测试表明,如果选用基本库,基本计算都是1秒以内,如果考虑扩展库,也最多需要3秒。

计算结果给出了最符合电压设计预期的前40种电阻组合,按照电压误差从下到大排列,并对实际的理论输出电压、误差、误差百分比以及分压电阻中通过的电流都进行计算,以便用户按照需求采用。

我在自己设计的几块使用了DC-DC或LDO的电路板中使用了该软件计算得出得电阻,很好得满足了输出电压设计得需求,而且通常就用基础库的电阻就很好的完成了设计的需求。

该软件可通过微软应用商店下载试用:购买 立创贴片分压电阻计算器 -  www.microsoft.com/store/apps/9N2893SMPC8G

 

什么什么
1
主题
1
回复
发表于2023-03-28 16:39:03   |  显示全部楼层
8#
发表于2022-05-10 21:37:34  6# 我是自己写脚本来算的,大家可以参考:#!/usr/bin/pythonK=1000M=1000000#标准电阻表(1%精...
感谢 十分好用