查看: 3450  |  回复: 9
SL8530A 12V/24V太阳能路灯专用升压恒流驱动芯片
senliwel
148
主题
55
回复
发表于2021-09-16 10:51:40 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述

SL8530A是一款高效率、高精度的升

压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。

SL8530A内置高精度误差放大器,固

定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,

特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒

流驱动。

SL8530A采用固定关断时间的控制方

式,关断时间可通过外部电容进行调节,

工作频率可根据用户要求而改变。

SL8530A通过调节外置的电流采样电

阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使

LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端

加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。

SL8530A内部集成了VDD 稳压管,软

启动以及过温保护电路,减少外围元件并

提高系统可靠性。

SL8530A采用SOP8 封装。

特点

􀂋 宽输入电压范围:3.6V~100V

􀂋 高效率:可高达95%

􀂋 最大工作频率:1MHz

􀂋 CS 限流保护电压:250mV

􀂋 FB 电流采样电压:250mV

􀂋 芯片供电欠压保护:3.2V

􀂋 关断时间可调

􀂋 智能过温保护

􀂋 软启动

􀂋 内置VDD 稳压管

应用

􀂋 LED 灯杯

􀂋 电池供电的LED 灯串

􀂋 平板显示LED 背光

􀂋 大功率LED 照明

典型应用电路图

 

至善至美的工匠
0
主题
1
回复
发表于2024-01-04 14:17:26   |  ip属地:山东  |  显示全部楼层
8#

输出400瓦,73伏,可以做吗?