查看: 689  |  回复: 0
36V电单车GPS防盗器电源芯片 48V电单车GPS防盗器电源芯片 SL3036H 内部集...
senliwel
148
主题
55
回复
发表于2021-09-24 11:33:05 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述

SL3036H 是一款支持宽电压输入的

开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A

功率MOS,最高输入电压可超过120V。

SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹

波、优异的母线电压调整率和负载调整率

等特性。支持大电流输出,输出电流可高

达1.5A 以上。

SL3036H 同时支持输出恒压和输出

恒流功能。

SL3036H 采用固定频率的PWM控制

方式,典型开关频率为140KHz。轻载时

会自动降低开关频率以获得高转换效率。

SL3036H 内部集成软启动以及过温

保护电路,输出短路保护,限流保护等功

能,提高系统可靠性。

SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片

内置接VIN 脚。

特点

􀂋 宽输入电压范围:8V~120V

􀂋 输出电压从4.2V 到30V 可调

􀂋 支持输出恒压恒流

􀂋 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A

􀂋 高效率:可高达95%

􀂋 工作频率:140KHz

􀂋 低待机功耗

􀂋 内置过温保护、输出短路保护

􀂋 内置软启动

应用

􀂋 追踪器

􀂋 恒压源

􀂋 电动汽车、电动自行车、电瓶车

􀂋 扭扭车、卡车

 SL3036H_Ver4.0.pdf