查看: 841  |  回复: 0
萨科微半导体SLKOR功率器件产品全面铺开,产品热销国内外
人走茶凉
57
主题
3
回复
发表于2021-10-16 16:40:37 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

深圳市萨科微半导体有限公司(www.slkormicro.com)近年来的发展是越发迅猛,现已成为功率器件国产替代的知名品牌,为越来越多的客户服务,产品远销国内外。萨科微半导体SLKOR的技术来源于韩国釜山,在总经理宋仕强先生的带领下,“slkor”品牌和产品经过在大中华地区多年的发展,已经实现了从设计IP到晶圆流片和封装测试销售等关键环节的国产化。萨科微SLKOR对品质的严格把控,产品质量得到了国内外客户的广泛认可,国内外产品销量与去年同比实现了翻番。



深圳市萨科微半导体有限公司


2021年对于半导体行业来说是一场机遇但同时也是危机,由于美对华的制裁,今年半导体行业芯片短缺,一度出现了“芯荒”,引发了各电子产品生产商纷纷大量采购,这是半导体行业的机遇,但机遇与风险并存,随着电子厂商材料的饱和,迎来的是销量的大幅度下滑。在这种市场起伏较大的情况下,萨科微半导体SLKOR仍能保持独善其身,这得益于萨科微总经理宋仕强先生及副总郑章彪先生的长远的眼光,老话说的好,“生于忧患死于安乐”,在抢购潮中,并没有局限于眼前的利益,而是长远出发进行决策,才使得萨科微半导体SLKOR抢购潮过后,仍旧能保持稳定的销量。




萨科微半导体SLKOR能够保持稳定销量跟萨科微产品质量及产品多样化是离不开的,萨科微半导体SLKOR的产品系列多达十多种:



一、稳压二极管


萨科微半导体SLKOR稳压二极管(又称齐纳二极管)主要应用在浪涌保护、电视机过压保护、电弧抑制、串联型稳压电路,在继电器、电视机、工业大功率的电磁吸控制电路等领域得到了广泛应用,代表产品有:ZMM5V1 LL-34、ZMM3V3 LL-34、ZMM4V7 LL-34、ZMM15 LL-34、ZMM12 LL-34、ZMM10 LL-34、ZMM5V6 LL-34、BZT52C15 SOD-123、BZT52C3V3 SOD-123、BZT52C5V1 SOD-123、BZT52C5V6 SOD-123等。



萨科微SLKOR稳压二极管


当稳压管在反向接法时,当反向电压小于击穿电压时,反向电流很小,呈现的动态电阻很大。通常工作电流越大,动态电阻越小,稳压性能越好。当反向电压大于击穿电压时,流过二极管的电流急剧增大,但是它两端的电压却基本不变,利用这一点可以用来稳压。



二、肖特基二极管


肖特基二极管是萨科微半导体SLKOR系列产品中是受欢迎的产品之一,销量占比一度超过30%,是萨科微半导体SLKOR主要产品之一,主要应用在变频器、开关电源、模块电源、驱动电路等场合,代表产品有:SS34 SMA、SS36 SMA、SS54 SMA、SS310 SMA、SS14 SMA、SS16 SMA、SS56 SMA、SS26 SMA、SS24 SMA、SS210 SMA、BAT54C SOT-23、B5819WS SOD-323、SD103AWS SOD-323、BAT54A SOT-23、BAT54S SOT-23等。



萨科微SLKOR肖特基二极管


肖特基二极管基势垒高度比PN结势垒高度低,正向导通门限电压和正向压降也比PN结二极管低。肖特基二极管是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子寿命和反向恢复等问题。肖特基二极管的反向恢复时间只是肖特基势垒电容的充、放电时间,完全不同于PN结二极管反向恢复时间。因为反向恢复电荷少,肖特基二极管开关速度极快,开关损耗也极小,特别适合于高频应用。




三、MOS管(场效应管)


MOS管主要应用在开关电源、不间断电源UPS、充电器、电源适配器、扫地机器人等消费类电子及汽车电子类等产品上,代表产品有:BSS138 SOT-23、2N7002 SOT-23、2N7002E SOT-23、SL2310 SOT-23、SL2301S SOT-23、SL2302S SOT-23、SL3401S SOT-23、BSS123 SOT-23等。



SLKOR萨科微MOS管(场效应管)


场效应管(MOS管)是电场效应控制电流大小的单极型半导体器件。在其输入端基本不取电流或电流极小,具有输入阻抗高、噪声低、热稳定性好、制造工艺简单等特点,在大规模和超大规模集成电路中被应用。




四、TVS瞬态抑制二极管


萨科微半导体SLKOR的TVS二极管主要应用在USB接口、HDMI接口、扫地机器人、便携式电子设备等电子产品领域,代表产品有:SMBJ6.5CA SMB、SMBJ36CA SMB、SMBJ5.0A SMB、SMBJ12CA SMB、SMBJ26CA SMB、SMAJ30CA SMA、SMAJ24CA SMA、SMAJ5.0A SMA等。



SLKOR萨科微TVS瞬态抑制二极管


TVS二极管会和要保护的电路并联。当其电压超过突崩溃准位时,直接分流过多的电流。TVS二极管是箝位器,会抑制超过其崩溃电压的过高电压。当过电压消失时,TVS二极管会自动复归,而其吸收的能量比类似额定的撬棒电路要大很多。


TVS二极管有单向的及双向的。单向的TVS二极管在顺向操作时类似整流子,但在其设计允许承受很大的峰值电流,1.5KE系列的瞬间功率可以到1500 W。




五、ESD防静电二极管


萨科微半导体SLKOR的ESD防静电二极管在USB接口、HDMI接口、扫地机器人、GPS系统、便携式电子设备等电子产品领域都有广泛应用,主要产品有:SLPESD0402M05 0402、SLPESD0402M16 0402、SLPESD0603-24 0603等。



SLKOR萨科微ESD防静电二极管


ESD全称是Electro-Static discharge,其中文意思是“静电放电”。是指具有不同静电荷电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。简单说就是电荷瞬间从一个物体移到另一个物体上,形成一个电荷转移的过程的现象,即具有不同静电电势(电位差)的物体或表面之间的静电电荷转移,就是静电放电。在EMC领域我们习惯上称之为静电放电抗扰度试验,具体可参阅国际标准IEC-61000-4-2/GBT 17626.2。其中分接触放电和电磁场击穿介质放电。ESD防静电二极管对于电路能起到有效的保护作用,让电子器件免受静电损坏。





六、HALL霍尔开关传感器


磁场中有一个霍尔半导体片,恒定电流I从A到B通过该片。在洛仑兹力的作用下,I的电子流在通过霍尔半导体时向一侧偏移,使该片在CD方向上产生电位差,这就是所谓的霍尔电压。



萨科微SLKOR霍尔元件


霍尔电压随磁场强度的变化而变化,磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低,霍尔电压值很小,通常只有几个毫伏,但经集成电路中的放大器放大,就能使该电压放大到足以输出较强的信号。若使霍尔集成电路起传感作用,需要用机械的方法来改变磁感应强度。


萨科微半导体SLKOR霍尔开关传感器(HALL)主要应用于开关电源、电动工具、家用电器等领域,代表产品有:SL1613SH SOT-23、SL1623SH SOT-23、SL1603SL SOT-23、SL1619SH TO-92S、SL1609SL TO-92S、SL1629SH TO-92S、SL1615SH SOT-553、SL1625SH SOT-553等。



七、可控硅SCR


萨科微半导体SLKOR可控硅(SCR)主要应用在工业、交通、家用电器等领域,主要代表产品有:BTA16-800B TO-220、BTA41-800B TO-3P、BT136S-800E TO-252、BTA12-600B TO-220、BTA24-800B TO-220、BT169D TO-92、MAC97A8 TO-92、BT131-800 TO-92、MCR100-8 TO-92等。



萨科微SLKOR可控硅SCR


可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 简称SCR,是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它具有体积小、效率高、寿命长等优点。在自动控制系统中,可作为大功率驱动器件,实现用小功率控件控制大功率设备。它在交直流电机调速系统、调功系统及随动系统中得到了广泛的应用。


可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种。双向可控硅也叫三端双向可控硅,简称TRIAC。双向可控硅在结构上相当于两个单向可控硅反向连接,这种可控硅具有双向导通功能。其通断状态由控制极G决定。在控制极G上加正脉冲(或负脉冲)可使其正向(或反向)导通。这种装置的优点是控制电路简单,没有反向耐压问题,因此特别适合做交流无触点开关使用。



八、开关二极管


开关二极管主要应用于3C数码、电源设备等消费类电子产品领域,萨科微半导体SLKOR主要代表产品有:RS1M SMA、1N4148W SOD-123、BAV21W SOD-123、LL4148 LL-34、BAV99 SOT-23、MMBD4148 SOT-23等。



萨科微SLKOR开关二极管


开关二极管从截止(高阻状态)到导通(低阻状态)的时间叫开通时间;从导通到截止的时间叫反向恢复时间;两个时间之和称为开关时间。一般反向恢复时间大于开通时间,故在开关二极管的使用参数上只给出反向恢复时间。开关二极管的开关速度是相当快的,像硅开关二极管的反向恢复时间只有几纳秒,即使是锗开关二极管,也不过几百纳秒。


开关二极管具有开关速度快、体积小、寿命长、可靠性高等特点,广泛应用于电子设备的开关电路、检波电路、高频和脉冲整流电路及自动控制电路中。




九、通用二极管


通用二极管也是萨科微半导体SLKOR比较受欢迎的产品之一,主要应用于消费类电子产品,代表产品有:M7 SMA、A7 SOD-123FL、M1 SMA、M4 SMA、1SS181 SOT-23等。



萨科微SLKOR通用二极管


二极管是电子元件当中一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过。许多的使用是应用其整流的功能,而变容二极管则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性,称之为“整流”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过,称为顺向偏压,反向时阻断,称为逆向偏压。



十、三极管


三极管在开关电源、充电桩、逆变器等多个领域都有广泛的应用,萨科微半导体SLKOR三极管代表产品有:SS8050 SOT-23、S8050 SOT-23、SS8550 SOT-23、S8550 SOT-23、S9013 SOT-23、S9014 SOT-23、S9015 SOT-23、MMBT5551 SOT-23、MMBT5401 SOT-23、SL3904 SOT-23、SL3906 SOT-23、BCP56-16 SOT-223、B772 SOT-89等。



萨科微SLKOR三极管


三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。


三极管是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。




十一、LDO线性稳压器


萨科微半导体LDO产品在市场的需求也是非常大的,代表产品有:AMS1117-3.3 SOT-223、AMS1117-3.3 SOT-89、AMS1117-5.0 SOT-223、AMS1117-5.0 SOT-89、AMS1117-ADJ SOT-223、LM317 TO-220、SL78L05 SOT-89、SL78L12 SOT-89等,主要应用于消费类电子产品等领域。



SLKOR萨科微LDO线性稳压器


LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不满足传统线性稳压器的工作条件的。针对这种情况,芯片制造商们才研发出了LDO类的电压转换芯片。




十二、电源IC和达林顿管


萨科微半导体SLKOR电源IC及达林顿管,主要应用在充电桩、开关电源、电源设备、家用电器等领域上,代表产品有MC34063S SOP-8、SL494CNS SOP-16、TL431 SOT-23、ULN2803AS SOP-18、ULN2003AU SOP-16等。



萨科微SLKOR电源管理芯片


电源ic是指开关电源的脉宽控制集成,电源靠它来调整输出电压电流的稳定。随着电子技术的发展, 尤其是目前便携式产品流行和节能环保的提倡, 电源IC发挥的作用越来越大。几年前, 电源IC还仅仅是集成稳压器件和DC/DC转换器, 但现在电源IC涵盖很多内容,包括DC/DC、LDO(低压差线形稳压器)、电池充放电管理、PWM控制器、Reset、PFC(功率因数校正)、节能控制、功率MOSFET等等。



萨科微SLKOR达林顿管


而达林顿管就是两个三极管接在一起,极性只认前面的三极管。具体接法如下,以两个相同极性的三极管为例,前面三极管集电极跟后面三极管集电极相接,前面三极管发射极跟后面三极管基极相接,前面三极管功率一般比后面三极管小,前面三极管基极为达林顿管基极,后面三极管发射极为达林顿管发射极,用法跟三极管一样,放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积。大功率开关电路、电机调速、逆变电路、驱动小型继电器等方面应用的比较多。



以上就是萨科微半导体SLKOR的系列产品。萨科微半导体SLKOR产品不仅在国内半导体行业实现销量翻番,在海外荷兰、韩国、新加坡等多个国家及地区企业都有合作。深圳市萨科微半导体有限公司(www.slkormicro.com)已成为国内半导体行业知名国产替代品牌,业内享有盛名。经过总经理宋仕强先生和萨科微团队几年不懈的努力,已经实现了元器件产品核心IP设计、晶圆流片、封装测试、销售服务等关键环节的国产化,成为地地道道的“中国芯”,为突破欧美对我国芯片“卡脖子”的状况而奋斗。