查看: 3594  |  回复: 11
PCB板画板时锁点吸附,非常之难用

主题

回复
发表于2021-10-20 09:27:10 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

如题:

    PCB设计上如果要锁点的话,比如shift+D移动元件,锁的点永远锁不到正确的点上,有时焊盘的点都锁不到,还有就是边框的圆心就更难锁点了。试了更改网格大小,栅格大小,还是锁不了点,最后还是得利用坐标来做重合的位置。特别是有些元件要对齐结构上定好的位置时。就不能像AD还有PADS一样做到要锁那个点就锁到那个点上吗?


主题

回复
发表于2022-05-12 21:26:09   |  显示全部楼层
7#
发表于2021-10-20 11:57:02  4# 你要吸附哪个地方,建议用专业版,提供了更高级的吸附选项
您好,我在用专业版,专业版里吸附也不好用,比起CAD的吸附差的太多了。

主题

回复
发表于2022-05-12 21:36:50   |  显示全部楼层
8#

我说一个场景:在专业版里,手动放一个焊盘,开始手动布线,系统设置里吸附已经选择了焊盘中心,但手动布线的时候是不会出吸附的光标的。

手动布线的时候,很多时候吸附就是个摆设,比如有条参考线,我想手动布线到某个参考线停止,也不会出现吸附光标。


主题

回复
发表于2022-05-13 12:09:23   |  显示全部楼层
10#
发表于2022-05-13 10:49:04  9# 是说没有这个光标么?布线的场景我们是特殊处理的,因为考虑到布线时不需要吸附这么多图元的场景,只支持了同层同网络对象的吸附

哦,只支持同层同网络啊。怪不得。

但作为用户觉得不够灵活,如果能灵活选择吸附,那更好,因为有时候不是真的要去吸附其它层或者网络的设备,只是找一个参考点,比如我一个导线想和另一个导线平行,过孔和另一个导线也在同一个水平线上,如果支持CAD里面那种平行线捕捉,那就很容易在布线的过程中放置这个过孔了。