查看: 1406  |  回复: 1
人脸识别主板能应用哪些产品设备?
双赞工控
15
主题
0
回复
发表于2021-10-21 13:51:11 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

在市场上看到很各种各样的人脸识别主板,有些是CPU不一样,有是接口不一样,比如双赞主板SZ3391。

双赞主板SZ3391 基于 RK3399 六核芯片平台,双 Cortex-A72 大核+四 Cortex-A53 小核,GPU 使用 Mali-T860, 芯片性能强。板载有 LVDS、EDP、HDMI 显示输出接口,内置通用背光板接口及屏电压跳线,兼容更多 种类的显示屏,支持双屏异显功能。板载千兆以太网,WIFI,Mini-PCIE 接口及 SIM 卡座,可接 3G/4G 通信模块。板载 2 路串口,4 路 GPIO,6 路 USB,方便连接各种工业设备。支持 Android/Linux 系统, 软件支持完善,适合企业开发高清显示的商显广告机、自助售货机、教育终端、POS 收银机、人脸识别等。

 

双赞主板SZ3391


那么,人脸识别主板有2 个 USB3.0,4 个 USB2.0 口,2 个可选 TTL/RS232,2 个 I2C 接口,4 个 GPIO 扩展口,能应用哪些产品设备呢?双赞工控给大家分享一下!

一、 门禁系统

受安全保护的地区可以通过人脸识别辨识试图进入者的身份。人脸识别系统可用于企业、住宅安全和管理。如人脸识别门禁考勤系统,人脸识别防盗门等。

二、刷脸支付

顾客不用带现金、银行卡甚至手机,只要在刷脸支付收银机前刷一下脸就能完成支付,不用找续领钱,不怕收到假币,更不怕没带手机没网络,刷脸支付只需几秒钟就能搞定,在人流密集的商业街上使用刷脸支付收银机,加快了收银支付速度,让消费更流畅顺心。

三、人证识别

如电子护照及身份证。这或许是未来规模应用。在国际民航组织已确定,从 2010年 4月 1日起,其 118个成员国家和地区,必须使用机读护照,人脸识别技术是首推识别模式,该规定已经成为国际标准。

来源:双赞科技, 转载请标注上来源!

芯片推荐
0
主题
2
回复
发表于2022-04-26 12:09:49   |  显示全部楼层
2#
串口不够用这个芯片