查看:
855
|
回复:
0
|
工厂安防视频监控系统设计方案
|
厦门极速佳
90
主题
1
回复 |
发表于2021-10-21 14:03:15
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
在现代化的企业中,工厂实施安防视频监控系统,安全保卫部门可以实现在企业厂区门口、厂房、办公楼、周界围墙、仓库等目标进行实时全天候视频监控。 方案设计 本工程方案采用视频监控系统由主厂房区域、辅助车间区域等部分组成,主厂房区域、辅助车间生产区域、安防区域视频监视系统联网组成工程的生产视频监视系统。视频监控图像由前端摄像机、编码器、网络交换机、监控平台软件、服务器、控制键盘、监视器、解码器、磁盘阵列部分组成。 采用IP系统架构,系统由前端IP摄像机、存储管理服务器、视频管理服务器、解码器、电视墙等组成,系统由1000M/100M以太局域网、网络摄像机、区域网络交换机、主干网络交换机、监控中心管理平台、IP存储设备和监视终端等组成。联网通讯介质应采用六类网线(不超过90米)或光纤(超过90米),通讯用的六类网线、光纤和监视用视频电缆不应有中间连接头,通讯协议采用TCP/IP。 一、系统组成 工厂内智能识别动态布控系统由:数据建模系统、前端采集系统、集群比对服系统、中转服务系统、后台管理系统、报警系统、手机报警客户端、车牌识别预警系统、显示系统等部分组成。 监控系统总控中心,内设视频管理服务器、集中存储设备、电视墙、操作台及安防机柜等设备,对工厂企业地上及地下区域内所有的前端摄像机进行集中的管理、控制和存储。用户可对其进行实时观看、控制、实时回放或下载,实现整个生产区域视频监视系统的网络化、数字化和智能化。 二、区域监控设计 根据建筑物分布及使用功能情况,工厂监控可以划分为以下四大区域: 1.外围监视区: 主要针对建筑物外围,通常会沿围墙安装视频监控,建立周界防范系统,一旦发现外部入侵探测器可立即将警情传送至智能化管理中心,以便及时发现处理; 2.普通保护区: 包括走廊、楼道、消防通道等公共区域,可以清楚掌握厂内人员流动情况; 3.较重要区域: 包括出入口大堂、电梯、仓库、装卸区等,主要是为了准确、方便地监控来往的人员和车辆,保障货物和人员的安全; 4.重要区域: 包括实验室、研发中心、财务室等重点区域,由于开发价值高,实验室、研发中心的进出口和通道内都会安装摄像机,从大范围上监控日常动态,实验室和研发中心内部会以交叉布置的摄像机进行控制。 三、系统架构图 四、网络结构设计 监控传输网络系统主要作用是接入各类监控资源,为中心管理平台的各项应用提供基础保障,能够更好地服务于各类用户。网络结构如下图所示:
1.核心层 核心层是负责承载区域中心与电厂中心的视频传输核心,主要功能是作为高速互联的网络主干,实现节点之间实现优化分组吞吐量,优化传输性能等。 核心层主要设备是核心交换机,作为整个网络的中枢,核心交换机的配置性能较高。 2. 接入层 前端视频资源接入 前端网络采用独立的IP地址网段,完成对前端多种监控设备的互联。前端视频资源通过IP传输网络接入监控中心或者数据机房进行汇聚。前端网络接入目前通常采用以下几种方式:对于远距离传输,通常为点对点光纤接入的方式和点对多点的PON接入方式,部分施工区域前端摄像机采用无线网桥的方式点对点或点对多点的方式接入方式;对于近距离接入,可采用直接接入交换机的方式; 五、网络传输带宽要求 考虑到网络传输过程及其它应用的开销,链路的可用带宽理论值为链路带宽的80%左右,为保障视频图像的高质量传输,带宽使用时建议采用轻载设计,轻载带宽上限控制在链路带宽的50%以内。 1.核心层交换机接入交换机的网络采用光模块来传输,带宽需达到千兆以上,原有带宽未达到要求的,增加带宽; 2.传输设备如光纤收发器到接入交换机之间的带宽建议达到百兆; 3.传输设备如光纤收发器之间的传输带宽建议达到百兆; 结合项目实际需求,网络带宽规划可做相应调整。 六、传输方式的类型
视频安防监控系统中,视频信号的传输是整个系统非常重要的一环,这部分的造价虽然所占比重不大,但关系到整个视频安防监控系统的图像质量和使用效果,因此要选择合理的传输方式。目前,在高清监控系统中最常用的传输介质是双绞线、光纤等方式。 七、存储系统
八、解码系统 解码系统主要是将前端网络视频监控信号还原成高清数字信号,输出到显示系统进行显示。 本次解码系统具有视频解码、拼接、控制等功能,它将原有的解码设备、拼接控制设备集成到一体化的设备中,通过视频监控管理系统的管理平台软件即可实现视频解码输出、切换控制、大屏拼接等原来需要多套软件才能够实现的功能。可以支持多种输出接口输出,如:HDMI,DVI,VGA或者BNC。 九、场景监控可选选择: 参考以下场景需求 |
|