查看:
1302
|
回复:
2
|
平安校园安防系统解决方案
|
厦门极速佳
90
主题
1
回复 |
发表于2021-10-25 10:39:58
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
校园安全作为一个国家公共安全领域比较重要的部分,一直以来都受到格外重视。近两年,国家与地方政府陆续发布了多项加强校园安全管理的政策、法规及标准规范,提出要不断完善学校的人防、物防、技防,构建“平安校园”建设。 在校园内公共区域布置和更新监控设备就是其中重要的一环,想必小伙伴们都“身”有体会,走在校园里,处处都能见到监控设施,比如道路上的摄像头,在路边摆放的报警柱等。 这些监控主要分布在人员密集的公共区域,例如校园内主要干道、主要楼宇的门厅及楼宇周边,重要的科研机构和公共的教学楼。它们的重要功能就是24h监控周边环境变化, 保卫同学们的财产安全。下面我们就来了解一下校园安防有哪些用处吧。校园安防的特点 学校的安防系统与普通安防有共通之处,但也有很多自己的特点和要求: 1. 监控点多:学校人员密集,要求监控到校区每一个角落。因此需要在学校内每栋宿舍的走廊、楼厅、天花板处都装有摄像探头,但监视范围不包括宿舍内部,避免侵犯学生的隐私。 2. 监控面积大:学校的校园面积一般较大,监控点多。要求系统支持多种布线方式,最好可利用现成线路,或充许多个子系统相对独立,方便施工及维护。 3.要求远程报警:当学生及教职工离校后,可启动远程移动报警,各监控点发生人员侵入,可通过网络将警情上传至网络监控中心,并将图像自动切换到现场,并自动录像,便于及时采取措施。 4.可防止校园暴力:当校园暴力事件发生或可能发生时,各级人员均可触动紧急按钮,向110报警中心报警,预防或制止校园暴力事件。 5.可意外伤害取证:对学生在校期间,要能对所有监控点进行录像,方便发生意外伤害时,主动举证。 6.可作其它应用:安防系统要与学校日常工作相结合,最大限度地发挥作用。 校园安防系统的应用及功能 校园安防系统,以校园网为核心,可充分利用已有线路,或根据布线的难易,在学校内同时采用不同的设备,设立多个子系统。目前视频监控系统正处在从以DVR为核心的结构,向以分布式、网络化、智能化、分散的以每个视频点为基础的转变过程中。报警系统正在从一个单独的系统或视频系统辅助部分,向和视频系统一起作为安防系统中两个重要的组成部分,并融合为一个统一整体的方向发展,并且逐渐成为安防系统新的设计标准。 校园监控系统结构 监控中心系统结构
校园监控系统组成 学校校园安防系统由前端设备、信号传输和监控室三部分组成; 1、前端设备包括各类监控摄像机,红外对射报警器和报警按钮等实现前端信息的采集;报警系统可实现与视频监控等联动; 2、监控室实现对监控系统统一管理和控制,并负责视频图像的存储记录,监控客户端通过监控系统客户软件实现对监控系统的访问、控制和管理; 3、监控系统的图像质量和使用效果与信号的传输息息相关,所以设计时必须考虑合适的信号传输方式。 整个学校校园监控系统可以分为三道防线:
报警系统设计 报警系统的作用就是利用各种类型的探测装置,对建筑物外围区域或内部进行布防,它可探测非法侵入,并且在探测到非法侵入或主动触发报警按钮时及时向有关人员示警。保安人员获取入侵者方位,并迅速采取相应措施。一个完善的安防体系除了具备现代化的报警设备,还应包括训练有速的响应力量,即警卫力量,将人防与技防科学的结合完成安全保卫的重任。 报警系统结构图如下: 报警系统组成 报警系统由以下几部分组成: 1)报警探测器:探测和执行设备,负责探测非法入侵者; 2)报警控制中心:负责布防与撤防,响应报警信号,联动其他系统。 根据规范要求,各探测器发出报警信号至系统主机提示有警情发生的系统报警反应时间≤1秒。 监控与报警联动 前端报警设备与数字硬盘录像机报警输入端口相连,通过信号量的方式与视频图像联动和触发声光报警,报警输入口接收到报警信息后,产生相应的联动信息。报警流程图如图所示。 报警管理 通过报警转发服务器实现对技防联网报警、视频移动侦测报警、视频丢失报警、设备状态报警等所有报警进行统一的管理; 可以定义报警源、联动规则,通过报警引擎自动关联实时视频和启动录像,启动现场声、光、门等设备,并将不同的报警信息发送给不同业务主管部门; 接收到报警后可以自动联动预先定义的关联监控点视频,自动启动快球预置位,也可以手动选择附近监控点图像进行视频验证复核和录像; 所有报警信息自动保存到数据库,可以统计、查询和打印,可以通过报警事件来检索录像资料; 通过对报警转发和联动规则的定义,可以通过手机短信将报警信息发送给相应的值班人员和主管领导; 系统故障、磁盘清理等信息也可以通过手机短信发送给系统维护人员,通知维护人员及时到场进行维修维护处理。 “平安校园”的建设离不开学校的精心投入,离不开相关工作人员的默默付出。但是即使有完善的安保系统,但是加强自身的安全意识也是必不可少的。希望小伙伴们提高安全意识和维权意识。 |
厦门依科通智能科技
0
主题
5
回复 |
发表于2021-11-06 11:34:20
|
显示全部楼层
2#
不错方案。
|
|