查看: 1319  |  回复: 0
MS2109视频传采集晶片参数特性介绍 HDMI转USB
赵S528
31
主题
1
回复
发表于2021-10-25 10:54:19 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

MS2109是一款高清视频传采集晶片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块,HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HDMI接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC,智慧型手机或者平板电脑预览或者采集。USB视频符合UVC规范,音频符合UAC规范,音频支持I2S输入和SPDIF输出,支持WINDOWS,Android和MacOS系统。

特性:

1.HDMI 1.4b兼容,支持DVI1.0,支持HDCP1.4

2.最大输入解析度3840*2160@30HZ

3.支持RGB444,YCBCR422,YCBCR444,YCBCR420 color space

4.支持YUV和JPEG两种模式输出

适用于医用/工业内窥镜;视频采集卡;工业相机等