查看: 2290  |  回复: 2
输出电容ESR对DC芯片的影响
立创FAE沈工
1
主题
0
回复
发表于2021-11-01 15:00:31 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

 

上图是SGM6132中规格书中的DEMO,也是比较传统的DC芯片,没有什么特殊的地方。

按照习惯,输出电容CIN和输出电容COUT都会使用贴片电解电容,只要容值耐压满足,再接上几个小电容就可以了,输入输出容值稍微偏大点也无妨。

电感L则是参照换算公式,输出电流,选择合适的型号即可。

然而,在实际应用的时候我们会发现一个问题,那就是SW波形测试中表现为PWM不稳定,如下图

 

使用的时间一久电感就会严重发烫,甚至损坏。

考虑到会不会是轻载导致PWM不稳定,尝试过了加大负载,但是问题依旧没有解决。既然电感发热,那就换电感,从负载电流上,电感已经远远超出了额定值,因电感电流不够造成的发热问题不存在,但是确认了型号规格后发现并没有实际的问题。

既然是波形的问题,那就可能是环路不稳定的问题,同时IC也出现了发热的现象。当然DC芯片发热有一种可能就是内部上下管打开时间过久,控制上下管在打开和关闭的信号边沿比较缓,造成开关损耗。但受影响的只有BS脚上的RC,经过确认后是没有问题的。

最后确认到的就是LC回路了,当尝试把COUT的电容换成钽电容后,电感不烫了,只是微微发热,属于正常现象,只有负载很大的时候才会热,测量SW波形,结果如下

 

可以看到输出的纹波变正常了,但是钽电容不实惠,于是又尝试换成MLCC,发现也是正常的。经过后续查看资料,发现DC芯片有自己工作的零点,这个里面就有ESR这些参数,电容一样,电感也一样,钽电容的ESR最好。所以说负载电容不是越大越好,比如一颗芯片要求输出电容22uF,但是手册里面对ESR要求5毫欧,某人用了47uf,输出纹波大,就加大,加大到100uf,220uf,470uf都没有用。如果选用的电容ESR又是50毫欧,按照并联电阻,至少需要10颗47uf才能满足。