查看:
752
|
回复:
0
|
OTP语音芯片和语音芯片掩膜MASK的区别!
|
九芯电子
183
主题
8
回复 |
发表于2021-11-04 17:06:31
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
什么是OTP语音芯片?OTP(One Time Programable)是MCU的一种存储器类型,意思是一次性可编程:程序烧入IC后,将不可再次更改,因此OTP语音芯片也叫一次性烧录(编程/擦写)的语音IC。 从OTP定义上来看,它是只能一次性烧录的语音芯片,同时大家都知道OTP没有最小数量的限制,只要客户提供声音,OTP语音芯片九芯电子公司把声音处理和编程后通过烧录工具烧入OTP芯片中,这种方式是最常见的OTP烧录方式。 九芯电子NV020C语音芯片OTP一次性烧录语音ic 掩膜语音芯片和OTP语音芯片两者最大区别就在于价格和数量:量很大一般选掩膜,量小就选OTP了,同时OTP交期更短来进行选择; OTP语音芯片(如NV020C)在IC制作过程中,就将处理好的声音和程序直接一次制作到IC里面跟掩膜芯片流程相似,但是OTP语音芯片客户交货时间一般只需10天,掩膜则要30天左右,因为OTP本来是一种改进过的掩膜芯片,存储ROM的性质不同,省去了人工烧录和一些其它环节,价格相对要低不少;NV020C语音芯片就是采用OTP存储格式,生产周期快,下单无小量限制,价格便宜。 MCU按其存储器类型可分为MASK(掩模)ROM、OTP(一次性可编程)ROM、FLASH ROM等类型。 MASK ROM的MCU价格便宜,但程序在出厂时已经固化,适合程序固定不变的应用场合;FALSH ROM的MCU程序可以反复擦写,灵活性很强,但价格较高,适合对价格不敏感的应用场合或做开发用途; OTP ROM的MCU价格介于前两者之间,同时又拥有一次性可编程能力,适合既要求一定灵活性,又要求低成本的应用场合,尤其是功能不断翻新、需要迅速量产的电子产品。 什么是MCU?MCU(Micro Controller Unit),又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer),是指随着大规模集成电路的出现及其发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时数器和多种I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片级的计算机。 什么是语音芯片掩膜MASK?语音IC要将声音以一定的格式烧录到IC内,才能发出声音;一般IC是通过烧写器和拷贝机即可完成,像OTP一次性烧录芯片等。 但是如果量大,很多客户会选用掩膜IC制作方法,就是在制造IC的时候直接将声音固化到IC内,这样IC一出厂就可以使用,这种方式就叫做掩膜;掩膜因为其特点,交货时间上会长一些,但是因为省略了中间那些工序,因此价格上会极具优势,一般而言,量大首先会考虑掩膜,但是交货期太长,而且芯片价格随着市场的变动而涨浮,因此很多客户都不愿意等,因此很多人会选择OTP语音芯片。 |
|