查看:
974
|
回复:
0
|
启明云端分享 | ESP32-C3 智能网关应用方案
|
|
发表于2021-11-04 18:04:49
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
方案介绍 IOT智能网关介绍 IOT智能网关一般是充当物联网和互联网之间的桥梁,网关通过蓝牙广播或者连接蓝牙设备获取到蓝牙数据后通过自带的wifi或者网线上传云服务器。用户通过APP或者小程序对接云服务器远程对设备进行状态查看和管理。 传统网关 传统网关采用蓝牙芯片 + 带网络功能的主控方案较多。但由于芯片短缺以及多方案的开发联调,传统的蓝牙网关面临业务逻辑复杂开发周期长,硬件成本高的问题。 启明云端网关方案 启明云端推出的基于乐鑫ESP32-C3的智能网关方案,集成 2.4 Wi-Fi 和支持长距离的 Bluetooth 5 (LE)的ESP32-C3芯片和一块主板构成,通过8ms APP,用户可实现设备添加、设备重置、第三方控制等,满足智能家居应用场景。 目前方案因其集成了BLE蓝牙+wifi,功耗低、性价比高,开发灵活度大而得到了很多客户的认可。 智能网关方案应用示意图
智能网关应用方案特点 添加/控制管理子设备 网关设备支持子设备在有网和无网的情况下均可添加,通过网关实现子设备间的场景联动、本地联动以及群组控制。 2.FOTA服务 支持各个环节的FOTA服务,网关、Ble主控、Ble终端以及Ble终端模块下接的mcu均可以通过在线FOTA方式进行软件的更新操作,不需要进行拆卸都可以实现。
3.本地化场景/自动化 用户设置的场景或自动化里如果关联的全是蓝牙设备,云端判定后会同步下发到网关侧存储,场景/自动化执行时优先走本地。 模块推荐 WT32C3-S5:低功耗 高性价比 WIFI&蓝牙模块
WT32C3-S5 WiFi模块是一款低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能家电、 智慧农业、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。 该模块核心处理器 ESP32-C3 在较小尺寸封装中集成了业界领先的 RISC-V 32 位单核处理器, 主频最高支持 160 MHz,PCB 板载天线。 该模块支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,低功耗蓝牙 5.0(Bluetooth LE):Bluetooth 5、Bluetooth mesh。用户可以使用该模块为现有的设备添加蓝牙配网及联网功能,也可以构建独立的网络控制器。 启明云端 启明云端是一家集物联网WIFI、蓝牙、智慧屏产品及解决方案提供商,公司为客户提供完善的ODM/OEM服务,方案已服务全球超过1000+企业,累积帮助客户完成100+以上带彩屏的智能产品的应用及落地。 公司作为Espressif(乐鑫科技)大中华区合作伙伴,我们不仅用心整理了开发过程中会遇到的问题FAQ,还在哔哩哔哩、CSDN企业号上分享了助你快速上手的简明教程。同时我们会定期分享我们的成功方案和经验供您参考和应用。 |
|