查看:
629
|
回复:
0
|
启明云端分享| 86盒串口屏烧录教程
|
|
发表于2021-11-08 17:55:24
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
提示:启明云端从2013年起就作为Espressif(乐鑫科技)大中华区合作伙伴,我们不仅用心整理了你在开发过程中可能会遇到的问题以及快速上手的简明教程。同时也用心推出了基于乐鑫的相关应用方案!希望你能第一时间了解并快速用上好的方案和产品! 86盒烧录教程
启明云端推出的基于ESP32-S2的86盒 当你收到86盒后,第一时间点亮看效果,DEMO看完,肯定会想着自己进行二次开发了!开发可以上我们8ms(8ms.xyz)平台通过图行拖拽、积木方式快速完成开发!今天小明主要为大家讲解开发完成后,如何烧录到设备里面。 # 一、接线说明
烧录器可以选择ESP-T01
# 二、烧录工具配置 1、选择芯片型号
配置
# 三、如果是在开发环境下用命令烧录 1、linux下 Idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash 2、windows下 Idf.py -p 【COM】 flash Ps:【COM】是你接入开发板时对应的COM口 |
|