查看:
1245
|
回复:
1
|
石英晶振没有信号输出怎么办?6招教你如何解决!
|
YXC扬兴晶振企业号
237
主题
22
回复 |
发表于2021-11-12 18:25:48
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
石英晶振,作为电子产品中必不可少的电子元件,日常使用过程中遇到石英晶振没有信号输出却不知从何下手解决?小扬整理相关资料给大家分享如何解决晶振没有信号输出的问题。 步骤1 请使用示波器或频率计测量石英晶振的两个端子输出的信号。如果没有信号输出,请按照步骤1至步骤4执行检查。如果晶体输出端(Xout)有信号输出,但输入端(Xin)没有信号输出,请按照步骤5到步骤6检査石英晶振。 步骤2 请卸下石英晶振并测试其频率和负载电容,以确定它们是否会使用专业测试机器振动并符合您的规格。也可以将其发送给供应商,让他们进行测试。 步骤3 如果发生以下任何一种情况,石英晶振不会振动,其负载电容不符合您的规格,或者当前频率与目标频率之间存在巨大差距,请将晶体发送给供应商进行质量分析。如果频率和负载电容符合您的规格,将需要进行等效电路测试。 步骤4 等效电路测试。
4.1通常,微处理器的振荡电路来自 Colpitt电路,如下所示: Cd和Cg是外部负载电容,它们已经内置在芯片组中。(请参考芯片组规格) R是200KQ~1MΩ的反馈电阻,它通常内置在芯片组中。 Rd是限制电阻器,具有470Ω~1KΩ。这种电阻对于普通电路不是必需的,而是仅用于具有高电源的电路。 4.2稳定的振荡电路需要负电阻,其值应至少是晶振电阻的五倍。它可以写成|R|>5Rr。 例如,要获得稳定的振荡电路,当石英晶振电阻值为40Ω时,IC的负电阻值必须小于~200Ω。 4.3“负抵抗”是评估石英晶振电路质量的标准。在某些情况下,如老化,热变化,电压变化等,如果“Q″的值,电路可能不会振荡。因此,按照以下说明测量负电阻(-R)非常重要:
(1)将电阻(R)与晶体串联连接。 (2)将R的值从起点调整到停止振荡点。 (3)在振荡期间测量R的值。 (4)将能够获得负阻值|R|=R+Rr,Rr=晶体电阻。 PS:连接电路的杂散电容可能会影响测量值。 4.4如果晶体的参数是正常的,但它在振荡电路中不能稳定工作,将不得不查明C的电阻值是否太低而无法驱动电路。如果是这种情况,有三种方法来改善这种情况: (1)降低外部电容(Cd和Cg)的值,采用负载电容(CL)较低的其他晶体。 (2)采用电阻较低的贴片晶振(Rr) (3)使用不等的Cd和Cg值的设计。可以增加Cd(Xout)的负载电容并降低Cg(xin)的负载电容,以提高来自Xin的波形幅度翰出,这将用于其后端电路。 步骤5 当Xout信号输出不是Xin时,表示后电极后端电路的功耗非常大。可以在电路输出和后电极之间添加一个缓冲器来驱动后端电路。 步骤6 除上述5的方法外,还可以按照步骤4.4中的三种方法进行操作。如果问题无法解决,找对应的水晶或IC制造商的工程师以获得进一步的帮助。 |
RobertWu
0
主题
1
回复 |
2#
我当前的32768晶振,输出有波形,输入波形乱糟糟 “后电极后端电路” 什么是后电极, 什么是后端??? “可以在电路输出和后电极之间添加一个缓冲器来驱动后端电路” 有没有示意图??? 谢谢 |
|