查看:
1769
|
回复:
1
|
远翔FP7122:100V6A内置MOS,降压恒流PWM调光IC,输出共阳,带载60W
|
远翔芯片
28
主题
10
回复 |
发表于2021-11-12 23:24:01
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
FP7122是在恒定停机模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出LED电流精度为±3%。FP7122可以从8.0-100V的电源上供电。提供了一种接受外部控制TTL兼容信号的PWM&线性调光输入。输出电流可以通过内部250mV的参考文件进行编程。或通过0.2-1.5V的调光输入进行外部控制。 特色 ➢ 恒流输出:IC内部有快速回授机制,输出电流不受电感量、输入电压与输出 LED 电压影响。 ➢恒定电流纹波控制:FP7122会自动调整频率,使LED上的电流纹波固定在±25%。 ➢Vin Pin 高压输入:VIN pin 可承受达100V的电压,不用接降压阻容,减少外部元件。 ➢线性调光功能:在 DIM PIN 输入电压0.25V~1.5V可控制输出20%~100%的LED电流 ➢PWM调光功能:在DIM Pin输入PWM讯号,改变占空比可控制输出LED电流 0%~100%。 ➢短路保护和过温保护:可避免烧LED的情况。 应用案例 1、调光电源:用FP7122进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式 2、教育照明:用FP7122进行无频闪调光控制 2、混色调光:用多颗FP7122进行共阳极控制多路灯珠实现RGBWY混色调光 封装脚位
应用电路图
远翔芯片FP6291、FP6293、FP6296、FP6298、FP5139、FP5207、FP5208、FP6188、FP6276、FP6150、FP6161、FP7182、FP7175
|
路口123
0
主题
1
回复 |
发表于2023-02-07 10:25:45
|
显示全部楼层
2#
FP7122 有货吗
|
|