查看:
150108
回复: 1 |
远翔FP7195:80V20A降压恒流转模拟调光IC
|
远翔芯片
28
主题
10
回复 |
发表于2021-11-13 23:00:31
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
FP7195 是一个外置 N-MOSFET 的 LED 驱动 IC。由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195 是用高压制程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。FP7195 同时具有数位调光功能与模拟调光(线性调 光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。 特色 ➢ 高压端点电流侦测 ➢ 可接受数位调光与模拟调光(线性调光),内部转模拟,调光深度0.1% ➢ 具有过温线性降电流功能 ➢ 短路保护功能 ➢ 输入欠压保护 ➢ 恒流精度2% ➢ 优秀负载调整率 ➢ 100%占空比 应用案例 1、调光电源:用FP7195进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式 2、教育照明:用FP7195进行无频闪调光控制 2、工业照明:用FP7195驱动500W灯具 封装脚位
应用电路图
远翔芯片FP6291、FP6293、FP6296、FP6298、FP5139、FP5207、FP5208、FP6188、FP6276、FP6150、FP6161、FP7182、FP7175
|
帅哥666
0
主题
1
回复 |
发表于2022-02-13 11:29:44
|
显示全部楼层
2#
学习了
|
|