查看: 790  |  回复: 0
离线语音识别芯片在电动窗帘上的应用方案
九芯电子
183
主题
8
回复
发表于2021-11-18 16:44:38 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

智能科技的出现其实在很大程度上是基于人们需求的变化。在智能家居给人们带来便捷生活的同时,人们的控制习惯也逐渐发生改变。语音技术的发展也为控制入口做了一个补充,在抛去了传统遥控器和手机APP之后,通过口令发送让家居环境达到舒适状态,让生活更便捷智能!


窗帘在我们的家庭装修装饰品中,可以说是一个非常好的装饰物品, 主要是有非常好的遮阳作用,而随着人们的生活水平的提高,人们对于普通的窗帘的需求越来越小,而开始喜欢安装更加美观,便捷的智能电动窗帘使用!

这种智能电动窗帘只需要通过口令来控制开合,无需手动开关,让人“变懒”使家更方便,成为了家里一道亮丽的“风景线”。

而实现这一功能的核心—NRK3301语音识别芯片,是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远场降噪等优势,最多可支持不超过100条离线指令;

离线语音识别,采用最新的神经网络(TDNN)算法,具有识别准确,误判率低等优势,5米远场可靠识别,还采用语音降噪算法:过滤掉稳态噪声、对动态噪声也有很好的抑制作用,噪音下也可准确识别;

支持 MP3,WAV,WMA,APE,FLAC, AAC,MP4,M4A,AIF,AIFC 音频解码。


高性能 32 位 RISC 内核,主频 240MHz,支持硬件浮点运算;内置 1MB SPI FLASH;采样率支持 8KHz / 11.025KHz / 16KHz / 22.05KHz / 24KHz /32KHz / 44.1KHz / 48KHz;三通道立体声模拟 MUX;DAC 支持直推式, 单端或者差分输出。

 

离线智能电动窗帘,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的智能语音窗帘无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备。是人与窗帘的直接互动,用户可以直接通过指令(语音)对窗帘进行控制。由于不需网络与遥控器,这让智能窗帘的使用变得更加简单和直接。用户只要在窗帘可接收的范围内使用语音,窗帘就能完全控制。

NRK3301语音识别芯片在智能电动窗帘上的语音方案(语音内容可定制):

小白小白——我在

打开窗帘——好的主人,正在为您打开窗帘

关窗帘——好的主人,正在为您关窗帘;

打开左边窗帘——好的主人,正在打开左边关窗帘

打开右边窗帘——好的主人,正在打开右边关窗帘

关左边窗帘——好的主人,已关左边窗帘

关右边窗帘——好的主人,已关右边窗帘

打开纱帘——好的主人,正在打开纱帘

加入NRK3301语音识别芯片的电动窗帘听力不错,在5米以内都能听到主人的指令,在噪音环境下芯片识别率高达92%,主人仅仅需要对这台空调喊话,它就能乖乖地执行命令,可以实现开合等基本的控制。随着科技的发展以及人们生活水平的提高,加入NRK3301语音识别芯片的各种智能家居都会相继推出,并且在人们的生活和发展中会逐渐的应用到生活中去。