查看:
779
|
回复:
0
|
SL3038 150V恒压芯片 60V 72V 90V开关型降压IC
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2021-11-19 15:26:12
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1.方案名称:150V降压恒压IC 12v 5A大电流 2.方案品牌:森利威尔电子有限公司 3.方案规格:SOP-8 4.方案简介:SL3038是一款支持宽电压输入的开关降压型DCDC控制器,最高输入电压可超过150V。SL3028具有低待机功耗,高效率,低纹波,优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电压可高达10A以上。 SL3028同事支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1.FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 SL3028采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 SL3028 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 5.方案特点: 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 6.方案应用 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车
|
|