查看: 2847  |  回复: 4
富满74HC595D手册问题

主题

回复
发表于2021-11-20 15:07:26 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

立创商城上面的富满74HC595D(编号C2798023),其数据手册版本为V1.0,芯片描述为3 态 8 位移位寄存器,脚位及功能与74系列之595完全兼容,10脚为移位寄存器清零输入,13脚为输出使能控制端。

实际测试13脚不管高电平还是低电平或者悬空,都无法控制输出使能。

联系富满技术后获得最新的V1.1手册,描述变更为显示屏驱动 IC,10,13脚为悬空脚。

V1.0和V1.1的手册上面,型号都是74HC595D,改芯片居然只改手册不改型号,富满的坑人操作。

V1.1的手册改的和富满的74HC595A差不多了,很迷惑。

   


主题

回复
发表于2021-12-06 17:57:13   |  显示全部楼层
4#

问了富满的技术,说富满有三种595,74HC595D (74HC595D.) 74HC595A,其中(74HC595D.)和74HC595A的功能一样,实际检测(74HC595D.)并非像74HC595A那样输出的是低电平和高阻态,在不加上拉的情况下,所谓的(74HC595D.)照样可以输出高低电平,只是10和13脚无效而已。

到最后没有一个手册和芯片对上的。