查看: 775  |  回复: 0
在打造全屋智能的产业链条中为什么需要离线语音芯片?
九芯电子
183
主题
8
回复
发表于2021-11-22 15:15:19 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

智能家居不断升温,全屋智能作为终极想象,画面越来越清晰:集智能照明、安防、影音、家电控制于一体的整体家居解决方案中,不仅单个的家居产品能够实现智能操作,智能单品之间也可以相互连接,从而带来更加智能化、个性化的家居场景。

中,在人机交互驱动因素中,智能语音作为主要的人机交互方式正在智能家居场景快速渗透。


为什么需要离线语音芯片?在打造全屋智能的产业链条中,离线语音正在成为重要的一环。

随着智能电器、智能门铃、智能猫眼甚至睡眠跟踪记录等设备的广泛应用,智能化已经延伸到家庭中最私密的区域,一些问题渐渐浮现出来。

以家庭场景中最为成熟的智能音箱为例,通过在云端进行识别反馈,控制速度比较慢。此外,如果将智能音箱作为中控的话,它的摆放位置就成为一个大问题,以市面范围常见的3-5米而言,它需要在这个半径范围内对其他设备实现语音控制,假设智能音箱放置在客厅,那就必须在客厅去控制其它设备(如果在卧室需要语音关灯,还需要走到客厅,岂不是更麻烦)。

第三,也是最为重要的一点,绝大多数的云端识别都有数据留存,有暴露隐私的风险。

离线语音控制能够有效解决上述问题,分布式地对单个产品进行针对性地声音控制,不论是大家电还是小家电,包括空调、洗衣机、冰箱、热水器、油烟机、风扇甚至晾衣架、插座、开关,都能通过离线语音实现分布式语音控制和联动。

在网络状况不好或者没有网络的情况下,可以使用基础控制的本地命令词进行离线控制,无需将数据传向云端,充分保证了使用者的隐私。

有业内人士指出,让传统家电实现语音控制看似只是让家电嵌入语音控制模块,但是,要真正实现无论是在线、离线语音识别或者双模式下都能可以听懂用户指令,并能快速、准确进行响应,仍有一定难度。

双方在合作中,一度还曾出现过一些啼笑皆非的案例,比如某冰箱厂商在嵌入智能语音控制方案时,完全没有考虑麦克风的位置,导致语音控制的设计彻底失败。

智能语音技术本身需要长期积累,改造成本和技术难度较高,对于这些希望在智能家居时代转型的传统家电厂商来说,智能化系统不是他们的长处,需要专业技术解决方案商来提供相关技术。这也是这几年来语音芯片/模组方案大量涌现的主要原因。

根据语音交互的发展状况,将语音芯片的发展归纳为三个阶段:

第一个阶段为语音芯片过渡期,约为2015年以前,采用的多是通用芯片+Codec芯片/DSP芯片等相结合的通用芯片组合。

第二个阶段为崛起期,2015年-2017年之间,语音芯片兴起。随着智能语音设备市场规模进一步发展,专门用于智能家居或智能音箱的语音芯片开始陆续亮相,如九芯电子的NRK10、NRK220X语音识别芯片、广泛应用于蓝牙音箱的N8900、N8700蓝牙录音芯片。


第三阶段语音AI芯片开始涌现。端侧智能倒逼芯片创新,数据的采集、计算、决策都需要在前端设备进行,对于芯片的功耗、算力都有更高的要求,语音AI芯片应运而生,如NRK330X智能AI芯片。

目前,AI语音芯片趋势明确,但是从架构、功能方面又各有不同,可以大致分为通用型、半通用型和专用型。

通用型AI芯片类似CPU,AI算法直接在主控芯片的计算单元中加速,可以保证该芯片能适应不同应用场景需要,灵活性较强,但成本和功耗相对较高,例如应用于天猫智能音箱的联发科芯片。


半通用型AI芯片采用异构设计,常为CPU+NN模块的方式,NN模块专门加速AI算法,CPU作为补充,意图在灵活性及成本、功耗取得折中。

专用型芯片即针对语音识别设计的芯片,能够实现更低的成本及功耗,灵活性相对稍弱。由于语音识别应用逐渐成熟,市场需求逐步明确,针对特定场景的高效率、低功耗专用型AI芯片将成为主流产品。

目前的智能终端产品对于语音的应用方式各有不同,有的仅实现离线状态下关键词唤醒,如智能音箱;有的则实现了关键词识别、离线对话等轻量级的语音语义识别,如某些智能家电产品;有的需要在离线状态下依然支持全功能的语音语义识别,如车载场景。

除了应用于to C端,to B领域包括酒店智能语音助手(云端语义针对酒店服务应用可定制化,如客房服务、订餐服务)包括可植入酒店空调、酒店控制面板、酒店客房电话等设备应用,以及智能校园宿舍管理(云端可针对宿舍房间号定点推送上课通知、语音控制、网络电话等),都有离线语音的用武之地。

智能语音市场整体处于高速发展期,基于语音交互的智能车载、智能家居、智能可穿戴等垂直领域都日趋成熟。如果说2021年将是智能语音高歌猛进的一年,那么,离线语音识别技术将发挥重要作用。

全屋智能的控制类产品会是离线语音的主战场,离线主打控制、在线主打交互,将是目前智能家居产品比较适合的方式。