查看: 802  |  回复: 0
数据中心FC SAN光互连解决方案
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2021-12-01 18:07:18 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


光纤通道(FC)网络主要用于数据中心的存储区域网络(SAN),能够在存储器、服务器和客户机节点间实现大型数据文件的传输。光纤通道光模块(FC光模块)即用于数据中心光纤通道存储网链路,FC光模块主要速率为2G、4G、8G、16G、32G、64G和128G。如图所示,根据第三方市场调研机构预测,由于数据存储容量的扩张,FC单通道速率稳步攀升。自2019年起,市场份额已经切换到16GFC和32GFC。(目前,单通道64GFC光模块还未成熟)。

  

数据来源:Dell'Oro SAN Quarterly Report 1Q20, Quillin Research 4Q20 SAN Quarterly Market Report


光纤通道市场份额


面对指数级数据增长、超大规模虚拟化、不断变化的工作负载以及始终在线的业务运营的新需求,IT存储基础架构必须不断发展,才能让企业在这个新时代蓬勃发展。IT组织需要对数据中心进行现代化改造并部署能够提供更高一致性、可预测性、更低延迟和更高性能的存储基础架构。


针对该需求,易飞扬推出了完整的16GFC/32GFC光模块解决方案,由如下产品系列组成:16GFC SFP+和32GFC SFP28,以及4x16GFC QSFP+和4x32GFC QSFP28光模块。易飞扬还提供可替代短距离FC光模块的有源光缆(AOC),包括 32GFC SFP28 AOC、4x16GFC QSFP+ AOC和4x32GFC QSFP28 AOC,满足客户的多样化需求。


易飞扬SAN解决方案

面向企业数据中心SAN网络互联,易飞扬光纤通道产品可适配并充分发挥各大品牌存储设备性能。在满足用户高性能、低延迟需求的同时,帮助企业实现基础设施整合和运行时间水平提高,扩展其应用和服务的能力。除使用多模FC产品实现大型数据中心内部分布式存储SAN互连场景外,还可通过单模FC光模块和特有的DWDM/CWDM长距离扩容方案,实现高性能灾难恢复和业务连续性解决方案。


解决方案1:大型数据中心内部分布式存储SAN互连场景

 

SAN类型:FCP

光纤通道协议 (FCP)是使用最广泛的SAN块协议,部署在整个SAN市场的70%到80%,FCP使用带有嵌入式SCSI命令的光纤通道传输协议。

 

在FCP中,服务器有两条连接,使用NIC(Network Interface Card,可以安装在计算机中的卡,允许该计算机访问以太网网络)连接到以太网交换机,使用HBA(Host Bus Adapter可以安装在计算机中的卡,允许该计算机访问光纤通道网络)连接到光纤通道交换机。此方案必须有两个连接,一个用于LAN,一个用于SAN,这会产生额外的布线。光纤通道交换机和存储器通过FC SR光模块或FC AOC连接,最远可传输300m,此方案能够快速地访问存储网络,在大型企业中应用广泛。


SAN类型:FCoE

 

以太网光纤通道 (FCoE),仍然使用块级存储,它将FC帧封装在以太网数据包中,使用 IP 以太网络进行传输。但是服务器可以不必具有NIC和HBA两条连接,只需要连接到FCoE交换机,FCoE交换机通过FC SR光模块或FC AOC向下进入到光纤通道。这是个折中方案,可以不必购买HBA和额外的线缆,节省开支,但依然较为昂贵,所以FCoE方案占据不到5%的SAN市场,一般在大型企业中部署。


以上两种方案,通过多模FC SR光模块或AOC连接光纤通道存储器和交换机,易飞扬多模FC产品可传输100m/300m,16GFC和32GFC皆可向下兼容。


灵活的部署选项

在光纤通道存储器和交换机互联方案中,除了使用多模FC光模块直连,还可以针对不同需求使用分支产品。易飞扬提供56转4×16G或128G转4×32G光模块产品,连接1转4分支光纤跳线为数据中心提供更灵活的解决方案,如下图所示:

 


解决方案2:数据中心数据备份及异地容灾光互连场景

 

早期的主数据中心和备份数据中心之间的数据备份,主要是基于SAN的远程复制(镜像),即通过光纤通道FC,把两个SAN连接起来,进行远程镜像(复制)。当灾难发生时,由备份数据中心替代主数据中心,保证系统工作的连续性。这种远程容灾备份方式距离长,可使用单模FC光模块或单模波分FC光模块连接,支持远距离灾难恢复和数据保护存储解决方案,从而提高业务敏捷性。


易飞扬单模FC LR光模块能够实现10km距离传输,FC ER光模块实现40km传输。还可选用易飞扬DWDM/CWDM FC长距离扩容方案,节省光纤资源,可传输10km或40km,可以灵活简单地异地组建备份SAN网络,满足数据中心备份及异地容灾解决方案光互连要求。

 

易飞扬光纤通道产品家族



  • 品类齐全:8G/16G/32G/64G/128G全速率FC光模块
  • 向下兼容:同封装FC光模块速率可向下兼容
  • 兼容品牌:兼容思科/华为/瞻博/博科/IBM/戴尔/惠普/H3C等
  • 远距离传输:多模产品最远传输300m;单模产品最远传输40km
  • 灵活部署:可根据需求选用直连或分支方案


短距(直连)

 

32GFC SFP28 AOC 100m/300m

56G QSFP+ AOC 150m

128GFC QSFP28 AOC 100m/300m

16GFC SFP+ SR 125m

32GFC SFP28 SR 100m/300m

56G QSFP+ SR4 150m

128GFC QSFP28 SR4 100m/300m


长距(直连)

 

16GFC SFP+ LR 10km

16GFC SFP+ ER 40km

32GFC SFP28 LR 10km

32GFC SFP28 ER 40km

128GFC QSFP28 LR4 10km/20km

128GFC QSFP28 ER4 40km


长距(波分)

 

16GFC CWDM SFP+ LR 10km

16GFC CWDM SFP+ ER 40km

16GFC DWDM SFP+LR 10km

16GFC DWDM SFP+ER 40km

32GFC SFP28 CWDM 10km

32GFC SFP28 DWDM 10km



本文转自:易飞扬数据中心FC SAN光互连解决方案