查看:
624
|
回复:
0
|
今天用立创 EDA 专业版做了一个小板。感觉挺方便的,期待之后的更新。
|
wilsonshao
1
主题
1
回复 |
发表于2021-12-04 00:06:13
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
一两年前就尝试过立创 EDA 标准版。当时复杂一点的 PCB 能明显感觉有点卡顿而专业版还不成熟,所以就没有深入尝试。最近想做一个很简单的小板,就决定学习尝试一下专业版。稍微总结一下。 优点: 1. 很多交互逻辑和 AD 差不多,作为 AD 使用者上手很快。 2. PCB layout 非常顺畅。 3. 导入 AD, Kicad 的设计大致都没什么问题。 4. 软件架构天生可以跨平台使用,对于主系统是 Linux 的人来说非常友好。国内在推 Linux 的情况下,跨平台就是一个很大的优点。 5. 大量已有的器件封装可以使用,节省了很多的时间。 6. 设计完成以后一键嘉立创做板,一键立创商城买元件。节省了大量的时间 ,减少了信息错漏出现的可能性。这次我没有用贴片。相信如果有贴片的需求也能方便不少。 一些期待: 1. 原理图感觉没有 PCB 编辑顺畅。快速拖动的时候感觉有点不跟手,就像是打游戏帧率不够一样。既然 PCB 编辑能做得顺畅,原理图应该也有改进的空间。 2. 期待一下客户端版本。网页版每次保存都要读一下条总感觉有点不太顺畅。希望最终能达到类似 vscode 那样的流畅程度。 3. 希望嘉立创能开盲埋孔的制程。就算只有一阶 HDI 也能覆盖很多的场景,因为现在很多芯片的 BGA 封装太小了。 4. 期待专业版能早日支持立创开源硬件平台。 最后贴一个立创 EDA 专业版画的简单小板:
|
|