查看:
1115
|
回复:
2
|
补光灯IC无频闪0.1%调光深度LED驱动高辉度65536级
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2021-12-13 10:19:12
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SL8700 是一款支持高辉度调光的恒流IC,65536:1调光比。 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。 SL8700 的调光效果好,无频闪,调光深度0.1%,支持PWM/调光。 SL8700 可做多路共阳输出,抗干扰能力强。 SL8700特性: 支持高辉调光,调光比65536:1 平均电流工作模式 高效率:最高可达95% 输出电流可调范围60mA~5A 内置5V 稳压管 外驱MOS 最大工作频率1MHz 恒流精度≤±3% 支持PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装:SOT23-6 SL8700应用:景观亮化洗墙灯, 舞台调光效果灯, 高端汽车照明, LCD 背光照明, 建筑照明
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2021-12-13 10:23:45
|
显示全部楼层
2#
SL8700 智能调光调色温方案 调光深度0.1%
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2021-12-13 10:24:05
|
显示全部楼层
3#
LED无边框线条灯IC、LED长条灯IC、LED线性射灯IC、LED吸顶灯IC、LED导轨灯IC、LED轨道灯IC、LED天花板射灯IC、LED无主灯IC、LED磁吸灯IC、LED磁吸灯驱动IC、LED磁吸灯调光驱动IC、LED磁吸线性灯IC、LED磁吸驱动方案、LED磁吸灯电源IC
|
|