查看:
1486
|
回复:
1
|
国产MS7705/MS7706数模转换芯片可兼容替代AD7705/AD7706
|
芒果西米露
46
主题
6
回复 |
发表于2021-12-15 11:12:28
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
MS7705/MS7706是瑞盟推出的一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为16位的无失码。工作电压范围为2.7V-3.3V或 4.75V-5.25V。MS7705/MS7706非常适合用于智能,微控制器,或基于DSP的系统。它可通过串行接口来设置增益,信号极性,及输出速率。可以进行自校准和系统校准来消除系统的增益和偏移误差,在待机模式下的功耗典型值为20μW。 主要特点: MS7705:2个全差分输入通道 MS7706:3个伪差分输入通道 输出16位无失码 0.003%非线性 可编程的增益前端:增益从1到128 3线串口:SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP-兼容 2.7 V到3.3 V或4.75 V到5.25 V的工作电压 在3V的电源电压下最大功耗为1mW 待机电流最大为8μA SOP16、DIP16封装 应用范围: 压力测量 温度测量 电池监控 智能发送器 资料下载:MS7705 7706.pdf
|
芒果西米露
46
主题
6
回复 |
发表于2022-11-11 10:19:01
|
显示全部楼层
2#
|
|