查看:
623
|
回复:
0
|
语音芯片、语音合成芯片、语音识别芯片的区别!
|
九芯电子
176
主题
8
回复 |
发表于2021-12-30 16:18:31
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
在当前科技发达的时代,集成电路是推动科技发展的一个不可或缺的重要部件。 语音芯片,从窄义来说是指语音播放芯片;而从广义来讲,根据集成电路类型来分,凡是与声音有关系的集成电路被统称为语音芯片,语音芯片包括语音播放芯片、语音合成芯片(TTS)、语音识别芯片、录音芯片、MP3芯片、蓝牙芯片等。语音播放芯片是指将语音信号通过采样转化为数字,存储在IC的ROM中,再通过电路将ROM中的数字还原成语音信号。从使用方法来看,语音芯片的主要使用方式是先对其进行录音,录音完成后再来对其使用。 语音播放ic主要是声音播放语音提示功能,随着科技发展的进步,市场上语音提示的产品也与日俱增,从小时候接触的语音玩具开始,游戏机,到现在的家用语音额温枪、智能扫地机、电子血压计、语音电子秤、智能电磁炉、微波炉、豆浆机等等都是带有语音功能,而这些带有语音功能的产品现在很受消费者的青睐。 然而,这些带有语音功能的产品最重要的环节就是其中的语音播放芯片,现在市场上最常用的语音芯片有NVC、NVD、NVG系列,因为这些语音芯片具有成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多优点。语音合成芯片又称文语转换(Text to Speech)技术(简称TTS芯片),能将任意文字信息实时转化为标准流畅的语音朗读出来,相当于给机器装上了人工嘴巴。通过UART接口或SPI接口通讯方式,接收待合成的文本数据,实现文本到语音(或TTS语音)的转换。语音合成芯片,无需烧录语音,只需要发送汉字的字库就可以播报出来,但是价格比较贵,一般应用在大型的系统上。 语音芯片是一种高端的语音芯片,是一种采取了语音合成技术的、截然不同的智能语音芯片,它内置了中文TTS软件或语音合成软件核心。从未来的市场发展和用户体验要求上来看,语音芯片的便捷性始终优于市场上的各类语音合成芯片,更确切地说,未来的语音芯片效果自然度将更高,性价比将更高,控制更方便以及面向多语种化。语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音播放芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。除此之外,语音识别芯片还具有高品质、高压缩率录音放音功能,可实现人机对话。按照使用者的限制而言,语音识别芯片可以分为特定人语音识别芯片和非特定人语音识别芯片。 特定人语音识别 特定人语音识别芯片是针对指定人的语音识别,其他人的话不识别,须先把使用者的语音参考样本存入当成比对的资料库,即特定人语音识别在使用前必须要进行语音训练,一般按照机器提示训练2遍语音词条即可使用。
非特定人语音识别 非特定人语音识别是不用针对指定的人的识别技术,不分年龄、性别,只要说相同语言就可以,应用模式是在产品定型前按照确定的十几个语音交互词条,采集200人左右的声音样本,经过PC算法处理得到交互词条的语音模型和特征数据库,然后烧录到芯片上,应用这种芯片的机器(智能家居、电子宠物、智能家电)就具有交互功能了,现在市场上最常用的离线语音识别芯片有NRK10X、NRK220X、NRK330X系列,因为这些语音识别芯片具有成本低,识别准确,误判率低等优势,5米远场可靠识别等诸多优点。 MP3解码芯片它的作用顾名思义就是将贮体上的MP3文件解码。它从很大程度上决定了最终的音质表现。MP3是一种有损压缩的格式,如果MP3播放器拥有优秀的解码芯片就能够更好地还原音频信号的质量,很大程度上弥补音频信号的损失。相反的话,低端的解码芯片会令MP3的编码信息进一步损失。
现在市场上最常用的MP3解码芯片有N9300、N9400系列,因为通过简单的UART串口指令或一线串口指令即可完成播放指定的音乐,以及如何播放音乐等功能,无需繁琐的底层操作,音质优美,使用方便,稳定可靠是此款产品的最大特点。 如果需要了解更多相关信息这类的,关注小编哦,也可以私信,或者评论区讨论哦! |
|