查看:
746
|
回复:
1
|
替代PT4205 PWM/RGB调光效果极好的8-55V降压恒流芯片SL6115
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-01-12 10:45:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 SL6115_V1.0 SL6115是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。 SL6115工作电压从5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A。 SL6115根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 SL6115内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。 SL6115当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。 SL6115内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 SL6115采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命, 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 SL6115采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。 封装底部 PAD 接 GND。 特点 ◆最大输出电流:1.2A ◆高效率:97% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~60V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 ◆LED 备用灯,信号灯 ◆低压 LED 射灯代替卤素灯 ◆汽车照明 调光曲线图:
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-01-12 14:47:28
|
显示全部楼层
2#
有货,免样品测试,欢迎咨询
|
|