查看: 9641  |  回复: 27
专业版客户端有没有离线库可下载

主题

回复
发表于2022-01-12 11:49:40 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
公司要求,需要全离线,有没有可下载的封装库,专业版的

主题

回复
发表于2023-03-09 09:18:06   |  显示全部楼层
7#
发表于2023-03-09 04:03:36  6# 这个库到底在哪里?我的文档\LCEDA-Pro\libraries下是空的
加您微信了,远程看下。

主题

回复
发表于2023-12-01 11:52:15   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
11#
发表于2023-12-01 11:18:18  10# 怎么找离线库,完善我的库
 离线库是保存本地库路径底部面板里面打开右键编辑

主题

回复
发表于2024-02-27 09:13:10   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
16#
发表于2024-02-26 21:46:42  15# 你都不能直接在论坛里写清楚吗?非要一个一个问你?远程?
在库路径里面找  

主题

回复
发表于2024-02-27 14:53:09   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
18#
发表于2024-02-27 12:08:37  17# 安装完成后,离线状态下,这个路径是空的,没有库文件?请问自带内置的1W+的库文件呢?在哪个路径里面?
 在安装路径里面

主题

回复
发表于2024-02-27 20:50:14   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
20#
发表于2024-02-27 19:08:12  19# 重新添加了路径,系统库还是显示不出来
远程看了下是权限问题,磁盘读取不到本地的库文件实际是有的, 临时解决卸载重装到其他盘。

主题

回复
发表于2024-02-28 09:18:58   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
22#
发表于2024-02-28 09:03:21  21# 系统版本问题重装2.1.35系统库就有之后的2.1.44这些版本都看不到系统库
2.1.44之后重新安装在其他盘上的话可以显示出来吗?

主题

回复
发表于2024-03-13 11:00:34   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
24#
发表于2024-03-13 09:31:57  23# 我发现一个新问题,立创自带库不改名字的话是显示不出来的,但是软件会读到,改个名字就能显示出来了。最新版本
2.1.51版本,全离线模式下,本地系统库吗?

主题

回复
发表于2024-05-14 09:29:40   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
26#
发表于2024-05-13 22:34:41  25# 全离线模式下可以加载出系统库,半离线模式下却加载不出出来。我找了一下路径下也没有找到本地的系统库。在在安装位置未找到lc...
半离线系统库是放在云端的,需要电脑有网络才可以加载出来。

主题

回复
发表于2024-06-04 12:03:05   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
28#
发表于2024-06-04 10:46:37  27# 全离线状态下的系统库是放在哪里的?
 这个路径下