查看:
1796
|
回复:
2
|
单片机内外部晶振,有什么区别?
|
|||
YXC扬兴晶振企业号
237
主题
22
回复 |
发表于2022-01-25 17:24:07
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
被誉为微型计算机系统-单片机 它与晶振有什么联系 会有什么样的工作原理 单片机内外晶振有差异吗 #01单片机晶振的作用 单片机是指一个集成在一块芯片上的完整计算机系统。尽管它的大部分功能集成在一块小芯片上,但是它具有一个完整计算机所需要的大部分部件:CPU、内存、内部和外部总线系统,目前大部分还会具有外存。
单片机晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的石英晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。单片机晶振提供的时钟频率越高,那么单片机运行速度就越快,单片机接的一切指令的执行都是建立在晶振提供的时钟频率。 #02单片机晶振电路原理 单片机一般采用三端式(考毕兹)交流等效振荡电路;实际的晶振交流等效电路中,其中Cv是用来调节振荡频率,一般用变容二极管加上不同的反偏电压来实现,这也是压控作用的机理;把石英晶体的等效电路代替晶体后。其中Co,C1,L1,RR是晶体的等效电路。单片机工作时,是一条一条地从RoM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间,称之为一个机器周期,这是一个时间基准。
分析整个振荡槽路可知,利用Cv来改变频率是有限的,决定振荡频率的整个槽路C=Cbe,Cce,Cv三个串联后和Co并联再和C1串联。可以看出:C1越小,Co越大,Cv变化时对整个槽路的作用就越小。因而能“压控”的频率范围也越小。实际上,由于C1很小(1E-15量级),Co不能忽略(1E-12量级)。所以,Cv变大时,降低槽路频率的作用越来越小,Cv变小时,升高槽路频率的作用却越来越大。这一方面引起压控特性的非线性,压控范围越大,非线性就越厉害;另一方面,分给振荡的反馈电压(Cbe上的电压)却越来越小。采用泛音次数越高的晶振,其等效C1就越小;因此频率的变化范围也就越小。 简单地说,没有晶振,就没有时钟周期,没有时钟周期,就无法执行程序代码,单片机就无法工作。 #03单片机内外部晶振的区别 单片机的外部晶振稳定,受温度,湿度等环境因素影响比内部晶振小,精度比较高。而且当设计需要降低功耗时,比如说便携式仪表等,就需要外部晶振,因为内部晶振不能根据需要停止,而外部晶振可以适时停止,从而进入休眠状态,降低功耗。
而单片机的内部晶振一般不够准确,误差比较大。但单片机的内部晶振和外部晶振的作用都是一样的,给系统提供时钟。如果对频率要求不高的话(比如不涉及串口通信和精确定时等的话),用内部晶振就足够了,并且这样成本还低。 |
|||
YXC扬兴晶振企业号
237
主题
22
回复 |
发表于2022-03-22 16:58:35
|
显示全部楼层
3#
是的呢,内部晶振的技术也比较成熟了
|
|