查看: 5882  |  回复: 4
参赛作品《家庭电路管家》(部分完成)

主题

回复
发表于2017-05-31 15:11:08 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):邹跃玲、韦荣伟


2. 单位或学校名称(必填项):自由职业


3. 当前职务或职称(必填项):自由职业


4. 参赛作品的名字(必填项):家庭电路管家


5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):

鉴于目前家庭用电中会有很多的家用电器,在使用过程中会出现过载烧坏插排或者导致断路器跳闸、又或许出门忘记关家里的空调、风扇等用电器了,又不想跑回去关,等等原因,于是便有了一种想法:当用电器过载是不是可以自动单路跳闸(如果在墙上单个装断路器得装多少个啊,而且现实中一般比较多的还是会用插排,所以这里之的是插排中单路跳闸实现过载保护)?能不能在插排上接上WIFI模块,在电脑上实现远程控制通断,从而避免出门忘记关某个电器,直接远程控制断电?等等……


因此,本作品的设计具备如下功能:

1、用一个双工位的插排,设计一个电路同时检测两个工位的电压、电流、功率,并用OLED实时显示;

2、将检测到的电量信息上传到互联网云端服务器上,可远程实时监控电量信息(这个功能还可以实时查看有没有人偷你家的电);

3、单工位过载(过载功率可设置)时自动切断负载,避免烧坏插排;

4、在云端服务器上可手动切断任意一路负载;


6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):


STM32F103、电阻、电容、稳压管、MOS管、LED等;


7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):


OLED、WIFI模块等……


【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介

例如,可以包括但不局限于以下内容:

1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;

   

2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;


1)作品的研究背景

  总有那么一些人,出门忘记关家里电器的开关,出去之后才想起来,要回去关吧,又懒得跑,不回去吧又担心浪费电或者烧坏电器、引发火灾等,那么如果在能在手机APP上直接远程控制将总电源关闭,是不是就再也不用担心这些问题了呢?


2)目的和功能

  本产品主要是用来控制家庭总开关或者分支开关,通过电脑或者手机APP实时监控家里用电器的使用情况,并能远程关闭电源开关,为健忘症着提供便利。


3)市场应用前景

  随着物联网时代的到来,越来越多的消费电子产品加入到了物联网的大军当中,然而,并不是每个月家里都能会用带有物联网终端的电子产品,毕竟,有很多产品是物联网兴起之前购买的,如果要全部换掉,也是一笔不小的费用。然而,每年因电器起火引发的火灾也不在少数,比如,笔者学生时代就遇到过这样的问题,有同学在宿舍用热得快烧水,突然被别人叫出去了,然后又忘记拔掉热得快了,当他想起的时候,跑回去也来不及了,怎么办?结果水被烧干了,桶被烧焦了,宿舍冒烟了。还有遇到过一起火灾,有同学在宿舍吹头发,吹一半,突然停电了,然后吹风没关,直接扔床上上课去了,结果上课的时候来电了,突然想起吹风没关,怎么办?上课宿舍离教室又好远,而又不好请教回去再关。等宿管员看到宿舍里面全是浓烟的时候,已经晚了!当然,还有很多其他的因素。如果能有这么一款产品,能够在远程端实现对家庭电路的控制,岂不是一件很方便的事情?既能节约用电,又能预防一些不可遇见的不好的事情发生。


3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?

  远程控制家庭电路开关,既能节约用电,又能避免一些电器火灾的发生。



二、系统构架图

用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。


 


三、硬件部分的描述

1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;

原理图:

家庭电路管家原理图.pdf 


2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。


本作品的设计具备如下功能:

1)、用一个插排,设计一个电路同时检测电压、电流、功率,并用OLED实时显示;

2)、将检测到的电量信息上传到互联网云端服务器上,可远程实时监控电量信息(这个功能还可以实时查看有没有人偷你家的电);

3)、单工位过载(过载功率可设置)时自动切断负载,避免烧坏插排;

4)、在云端服务器上可手动切断任意一路负载;


四、材料清单(BOM列表)

列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。

1、MCU:STM32F030K6T6

2、电压、电流检测芯片:RN8208G

3、温度检测:NTC 10K 1% B:3450

4、WIFI模块:MJIOT-AMB-01

5、继电器:G5LA-14-5VDC

如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。

PCB板是在立创做的,同时下了SMT的单:

 


 


剩下的物料大部分也是在立创买的:


 


五、软件部分的描述(选填)

如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。

由于产品最终没能做出来,所以只给出了部分代码:

OWL-Outlet-Demo-20170801.zip 


六、作品演示

请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。


很遗憾,在调试过程中遇到了一些问题没能解决,只是做了部分功能,硬件部分有些问题导致了调试不能继续进行,因为产品最终没能做出来,不过,重在参与嘛!也很感谢立创社区能举办这次比赛,在调试过程中也确实学到了不少东西!


七、总结

例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。


主题

回复
发表于2017-06-12 14:46:12   |  显示全部楼层
4#

>楼主已完成主动传播,恭喜再获5分。

>参赛选手分值统计表及活动详细介绍见:http://www.szlcsc.com/go/17523dej

>报名成功后只需在朋友圈发布特定的图文内容即视为主动传播,这就是传说中的“送分题”,详询立创君微信号:LCSCSZ