查看: 679  |  回复: 1
DC-DC 宽电压6-60V输入,LED恒流驱动芯片
senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-03-09 09:57:30 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

  方案:森利威尔SL8311A脚位兼容MP24894,PT4121


概述

 SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。

 SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。

 SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。

  

 


senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-03-09 10:42:45   |  显示全部楼层
2#
提供样品测试,技术支持