查看:
1753
|
回复:
2
|
SL3041H 宽电压10-120V输入,1.5A开关降压转换器
|
|||
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-03-09 14:18:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 SL3041H 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至120V)可提供最大1.5A电流的 高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。 SL3041H 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。 SL3041H 外围电路简单,封装采用ESOP8 特点 ● 1.5A输出峰值电流 ● 10V至120V宽工作电压范围 ● 内置功率MOSFET ● 130KHZ固定开关频率 ● 外置限流保护 ● 逐周期过流保护 ● 过热保护 ● 软启动 ● 输出短路保护 ● >90%的效率 ● 输出电压1.25至50V可调 ● 采用ESOP8封装 应用 ● 高电压功率转换 ● 汽车系统 ● 电池供电系统 ● 电动车车载设备 ● 平衡车 ● 工业电力系统 应用图
|
|||
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-06-06 17:22:36
|
显示全部楼层
3#
是的,有需要可以联系,可以提供样品测试
|
|