查看: 1754  |  回复: 2
SL3041H 宽电压10-120V输入,1.5A开关降压转换器
senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-03-09 14:18:54 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述

  SL3041H 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽

输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至120V)可提供最大1.5A电流的

高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。

  SL3041H 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。

  SL3041H 外围电路简单,封装采用ESOP8


特点

 ● 1.5A输出峰值电流

 ● 10V至120V宽工作电压范围

 ● 内置功率MOSFET

 ● 130KHZ固定开关频率

 ● 外置限流保护

 ● 逐周期过流保护

 ● 过热保护

 ● 软启动

 ● 输出短路保护

 ● >90%的效率

 ● 输出电压1.25至50V可调

 ● 采用ESOP8封装


应用

 ● 高电压功率转换

 ● 汽车系统

 ● 电池供电系统

 ● 电动车车载设备

 ● 平衡车

 ● 工业电力系统


应用图

  

水上漂老张
13
主题
191
回复
发表于2022-03-19 11:57:24   |  显示全部楼层
2#
这个芯片不错
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233