查看:
1373
|
回复:
3
|
ZCC51215输出电流30A 同步降压芯片替代NCP81269
|
louisgao
22
主题
0
回复 |
发表于2022-03-12 09:33:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
宽输入电压范围:4V 到 24V ZCC51215 是一颗用于 Notebook 或 Desktop 的同步降压 控制器。具有 4V 到 24V 的宽输入电压范围,适用于锂 电池或者适配器供电。输出电压可以通过 VID0 和 VID1 逻辑信号动态切换,电压切换斜率可以通过 VREF 引脚 的电容进行配置,输出电压可以通过 V1 和 V2 的电阻分 压串配置。 三档可配置的开关频率 300K/400K/600K Hz 2-Bit VID 控制,可配置 4 档输出电压,包含 0V 0.65V 基准电压,±1%的电压输出精度 差分输出信号采样 可配置的输出电压切换斜率 输出电压正常标示 PG ZCC51215 的控制模式采用了电流模式,降低了补偿 网络的复杂程度。同时具备了超快的环路响应速度,在 负载动态切换时,输出电压的过冲表现非常优秀。 采用了电感电流采样的控制模式,提升了系统转换效率。 同时提供最大 30A 的逐周期限流功能,可通过外部电阻 配置限流值。 可配置的 Load Line 补偿功能 快速动态响应的环路控制 内建死区时间控制,防止上下管串通 热关断保护、输入欠压保护、输出过压/欠压保护 结温范围为-40℃至+125℃ 在轻载工作状态下,ZCC51215 会自适应地切换到 DCM 控 制模式,降低系统损耗。更进一步可以工作在 PFM 模式 下,获得更高的轻载转换效率。 附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱 动器欠压锁定,和智能电流限制关闭定时器。 ZCC51215 可以提供小尺寸 20 引脚 QFN3X3 封装。 ZCC51215输出电流30A 同步降压芯片替代NCP81269.pdf |
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2022-03-19 11:28:22
|
显示全部楼层
3#
感觉就像OTP单片机加了简单外围电路,以前单片机便宜的时候也玩过,就是有点复杂。
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2022-03-19 11:33:50
|
显示全部楼层
4#
比如晟矽微单片机以前几分钱,加外围电路就可以了。线路板面积稍大,需要写程序,成本不高。已经过去了
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
|