查看:
683
|
回复:
0
|
三次拒绝与美国合作,中国的3D打印技术傲视全球!
|
FA6283
60
主题
7
回复 |
发表于2022-03-16 17:15:06
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
三次拒绝与美国合作,中国的3D打印技术傲视全球! 为了提高我国的工业技术和军事领域技术,中国创造出一台重要的机械。三次拒绝与美国合作,中国的3D打印技术傲视全球!成为世界上金属3D打印先进的国家。这项重要的技术设备是中国科学家自主研发的3D打印金属机床。机械制造和机器一样重要,目前这项设备还没有进行商业应用。 3D打印技术是使用激光融化技术熔化金属粉末,逐层打印,从而形成性能坚固的零件,是一种数字化快速原型制造工艺。随着现代科学技术的发展,工业前沿产品对精密生产的要求越来越高,这些设备往往需要很多相同规格的产品,如果不同产品的尺寸相差较大,这些设备老化后很难更换破损的零部件。
机床设备介绍: 国家在生产精密产品时,引进了一种关键设备,这就是数控机床。该设备在金属材料生产加工过程中,进行极其精密的切割和时间把握,最高可以达到毫米。因此,我国一直在努力追赶欧美国家在该领域的步伐,打造足够强大加工能力的设备。努力就会有收获,最后在张海鸥教授的带领下相关团队研发出一款3D金属打印机,不仅具备3D金属打印功能而且将铸造、锻造、铣削三项基础加工的重要功能集于一体。这项设备比普通的3D打印具有更高的优势,后者使用激光融化金属粉末并打印固体制件。传统铸造工艺生产的产品相对于机床锻造工艺来说还是不够的,该集成制造和铣削3D打印机可以在体态设备上执行三种不同的工艺,同时还具有3D打印的能力,打印机器零件生产更高效。如制造单个金属零件铸造想发送到另一台机械的铸造,最终到机床进行处理,不同设备之间转移的过程中,极大地提高了打印所需要时间,因此所有的功能集成到一个设备,以前一个星期生产的产品现在三天就可以生产完成。
同时,该设备将3D打印与其他功能相结合,还可以利用自身的加工设备对打印后的零件表面进行抛光,使制件表面达到跟高的精度水平。 由于中国金属3D打印技术起步晚,与西方发达国家之间存在一定的差距,机床领域技术受到国外的限制。在该机床技术成果的助力之下,中国已经成果达到了世界顶尖水平的金属3D打印技术,填补了中国在这项领域的空白。有了这项设备,中国可以开发制造各种复杂的大型零件,从而推动我国的工业发展。 FA
|
|