查看: 499  |  回复: 0
单波光模块来袭,100G数据中心互连新选择
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2022-03-18 16:37:36 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

电信级的单波100G QSFP28 LR1和100G QSFP28 ER1光模块成为100G数据中心长距离互连提供新的选择方案。


一直以来,100G数据中心采用的主流方案是4x25G NRZ技术,由四组发射器和接收器组成。在长距离传输需求下,为节省光纤资源,通常采用波分复用技术,将四路光信号波分复用至一根光纤传输。


不过,随着PAM4技术发展,单波100G方案已经成熟,100G单波LR1和ER1已经可以替代LR4和ER4 Lite,成为100G长距离传输更具性价比的选择方案。


 

图1:100G QSFP28光模块市场需求预测


数据来源:Lightcounting


100G单波光模块使用100G PAM4调制,通过将光发射器和接收器的数量从4个减少到1个,从而降低了光学复杂性和成本。与传统4x25G LR4和ER4 Lite方案相比,单波100G LR1/ER1具备如下优势:

  • 发射端和接收端仅各使用1颗光芯片,产品设计更简洁,降低器件成本的同时也降低了生产和制造成本。
  • 采用更简洁的传统TO气密性封装,生产工时更少,制造成本更低。
  • 可直接和4x100G PAM4的400G模块互联互通,进一步提升了链路的容量和组网的灵活性。

不过,4x25G方案也有其不可忽略的优势,4x25G方案采用NRZ调制,技术更成熟,单器件的成本也更低。目前100G LR1/EM1的功耗还是略高于100G LR4/ER4 Lite。而且4x25G的100G光模块可直接与25G光模块互连,25G/100G数据中心依然是目前主流。



100G QSFP28LR1/ER1解决方案

 

数据中心

● 交换机与交换机之间的连接

● 数据中心与数据中心之间的连接

● 连接到400G端口

  


服务提供商网络

● 增量升级到400G硬件

● 最大使用400G端口带宽

● 面向未来的QSFP28硬件

 

单波100G技术允许服务提供商和网络运营商单独升级站点

  • 一次升级一个站点
  • 通过4x100G分支线缆连接新的400G站点
  • 通过4x100G分支线缆充分利用您的400G端口带宽
  • 在新的400G端口中重复使用100G光学器件

100G单波不仅提供了更低成本的100G链路,还降低了光学元件的复杂性。根据IEEE专家的说法,通过单个光通道承载100GE光信号可以减少光纤部署,帮助节省高达40%的部署成本。100G单波还可以通过降低400G模块的结构复杂性,使100到400G的过渡更加容易。